This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2005:LED 的外部 Cthode 方法。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/946712/dlpa2005-external-cthode-method-of-led

器件型号:DLPA2005
主题中讨论的其他器件: DLPC3478

DLPA2005在 LED 的 R、G、B 中按顺序运行。

(芯片组:DLPC3478)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术的关注。

    遗憾的是、DLPC3478芯片组只能支持连续 LED。 因此、无法满足多个 LED 同时工作的条件。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

    我知道 DLPC3478按顺序工作。
    因此、我想像上面提到的那样实现它。
    询问是否有任何预防措施。
    或者、其他公司是否认为与我的方法相同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下我的评论-

    您似乎想同时操作 G&B 和 R&B。  DLPA2005根据 LED 选择线路驱动 R、G 和 B LED。  如果您希望同时驱动 G 和 R、则必须将它们连接到 DLPA2005中的同一低侧 FET。

    因此选项1不会为您提供预期结果。 此外,在将具有不同 VLED 电压的不同 LED 连接到同一通道时,两个 LED 不会产生相同的电流,因此光输出会有所不同。

    选项2:我假设阴极不再连接到 DLPA2005。 由于不再有反馈、DLPA2005将停止驱动 VLED。

    备选案文3: 可行。 客户可以将外部 LED 驱动器与我们的 PMIC 结合使用、以使用顺序 LED 同时驱动其他 LED。 我们没有这方面的参考设计,因此我们不鼓励客户采用这种方法。

    希望以上信息能解答您的疑问。

    此致、

    梅扬克