This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:布局建议具有一定的灵活性

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/945566/dlpc3433-some-flexibility-on-layout-suggestion

器件型号:DLPC3433

您好!

我将对 DLPC3433的高速信号进行布线、并尽可能遵循数据表和参考设计的布局建议。 但是、很难找到一个能够满足参考布局中最小轨道/宽度(2.3mil)要求的制造商。 因此、我的问题是以下任何建议(取自数据表)是否可以灵活扩展:

  1. "DMD_HS 信号上的过孔数量应尽可能少、不应超过两个"->我可以使用堆叠过孔(它们计数为2还是1?) 然后在一个信号中总共有四个过孔?
  2. "差分信号:可以在不同的层上路由单个差分对、但给定对的信号不应更改层"->能否仅在_N 信号上使用通孔进行扇出、在其他层上使用 P_? 此扇出不会超过2 mm。

我在规则或其他文档方面还有其他灵活性、我可以在这里找到更多信息、请告诉我

弗拉迪米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wladimir、

    首先、您是否查看了 TI.com 上提供的 EVM 参考设计布局作为参考? 请参阅 https://www.ti.com/tool/TIDA-01571 并检查"CAD 文件"。

    在布局规则的灵活性方面、我将在接下来的几天内进行调查并提供一些进一步的反馈。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、实际上、参考布局包含制造商难以实现的特性。 因此,我尝试遵循数据表中的建议,我想知道这些建议有多灵活。 我希望您能对此提供一些见解。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wladimir、

    没问题。 将在接下来的几天内为您提供更详细的反馈。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wladimir、

    仍然可以解决这个问题。 感谢您的耐心等待。 将在几天内再次更新您。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wladimir、

    我对以上内容的一些反馈:

    1.    "DMD_HS 信号上的过孔数量应尽可能少、不应超过两个"->是否可以使用堆叠过孔(它们计数为2或1?) 然后在一个信号中总共有四个过孔?

    [TI]没关系。

    2.   "差分信号:可以在不同的层上路由单个差分对、但给定对的信号不应更改层"->能否仅在_N 信号上使用过孔进行扇出、在其他层上使用 P_进行扇出? 此扇出不会超过2 mm。

    [TI]建议不要这样做。 建议始终将给定对的信号保持在同一层上。 可以在不同的层上路由其他对。

    3.   我在规则或其他文件上还有其他灵活性,我可以在这里找到更多信息,请告诉我

    [TI]我们建议您查看我们的 DLPCDLCR3010EVM-G2参考设计。 此 EVM 使用 DLPC3433、我们在 TI.com 上提供了布局文件。 我在该主题前面发布了指向该参考设计的链接

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo