This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2010EVM:DLP lightcrafter 2010无法通电、可能是由于电源不正确

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3430, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/939434/dlpdlcr2010evm-dlp-lightcrafter-2010-does-not-power-up-possibly-due-to-incorrect-power-supply

器件型号:DLPDLCR2010EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC3430DLPA2005

您好!

我正在使用 DLP Lightcrafter 2010评估模块进行实验。 建议的电源为5V。 但是、根据我的经验、如果输入稍微高一点(7.5V 或9V)、器件通常可以正常工作、尽管我始终使用5V 电源。
最近、我错误地尝试使用9V 电源为器件供电。 器件导通了一小部分秒、然后立即关断。 我意识到这可能是由于电源不正确导致的、并将其更改为5V。 但是、该器件随后不会加电。

我使用的电源额定电流为1A。
无论使用哪种电源、J12 (电源输入)上的电压都是~2.4V。
D15 (SYSPWR) LED 亮起、但 D16 (PWRON) LED 不亮。
我担心电路的某些部分会损坏、尽管没有发热或燃烧的气味、这让我认为大多数重要的组件都可以。

我是否熔断了器件中的保险丝、能否更换它? 器件是否已永久损坏? 是否有我可以回收的零件?
请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roshan、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    您很可能损坏了器件上的东西。 有几个电压稳压器可能已经工作、也可能不再工作、还有一个电源管理 IC 也执行电压管理。

    如果您爆炸了电源管理 IC 等重要的东西、则不太可能使电路板恢复使用。 以下是我对如何进行操作的一些建议:

    >从相关的 TI 参考设计页面 https://www.ti.com/tool/TIDA-00325获取物料清单和电路板原理图

    >访问 DLPC3430数据表、并导航至"系统上电序列"时序图: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc3430.pdf

    >同时使用这两个电压、探测您的系统以确定正确上升的电压(如果有)。 幸运的是、您可能会发现易于更换的特定稳压器已损坏。 如果不是、您可能无法修复系统。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    似乎只有在我连接驱动程序板时才会出现此问题。 事实上、DLPA2005似乎变得非常热、并且有一股温和的烧焦气味。

    这是否提供了线索? 如果这太模糊、我对此表示歉意。

    在任何情况下、如果无法修复、我需要更改最少的组件数来挽救投影仪?

    最棒的
    罗珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roshan、

    DLPA 似乎已损坏。 如果是这种情况、则很难恢复 EVM。

    我建议您使用万用表通过执行连续性检查来确定所有组件可能已损坏、并查看是否可以更换。

    此致、

    梅扬克