请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2 你好。 我已下载 DLP4710EVM-Q2版本的固件。 770、但当我尝试将其上载到 LightCrafter DLP LightCrafter 软件 SAS 时、这款无线软件对于不同的 EVM 而言意味着什么。 Wat 错了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。 我已下载 DLP4710EVM-Q2版本的固件。 770、但当我尝试将其上载到 LightCrafter DLP LightCrafter 软件 SAS 时、这款无线软件对于不同的 EVM 而言意味着什么。 Wat 错了?