This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EKB-3P-DLP4500EVM:显示错误模式。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1162625/ekb-3p-dlp4500evm-wrong-patterns-are-displayed

器件型号:DLPLCR4500EVM

您好!  

我在使用 LightCrafter4500和 GUI 版本4.4.1时遇到了一些问题。

在带有内部触发器的模式序列模式下,当模式数超过六次并重复时,将显示不正确的模式。

我设置曝光时间=图形周期= 10ms。

序列从闪存存储器中读取、固件版本为4.4.0。

请告诉我如何处理?

此致、

科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro、

    欢迎回来参加 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    这是您报告的一种特殊行为。 请让我们在本周结束之前对此进行调查。 同时、您是否可以附加您发送这些模式的过程的图像或命令列表?


    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    感谢你的答复。

    我附加了命令列表。 图案序列如下所示。

    S3:G7、S4:G7、S5:G7、S6:G7、S7:G7、S8:G7

    此致、

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro、

    感谢您共享图形序列。 您能否共享.ini 文件进行分析。

    当您说您看到显示了不正确的模式时、您的意思是什么。 此外、您要尝试实现的目标模式是什么

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    实际上、我不会从 Default.in 更改.ini 文件

    我的目标是通过 DMD 调制实验室的激光器、我想 重复显示包含大约20个图形的图形序列。  

    当我重复图形序列时、可能会在 序列之间重置八个杂散(我是说、所有微镜都处于关闭状态)。

    此外、即使我为 曝光时间和模式周期设置了相同的值、模式之间也有关闭时间。

    例如、当曝光时间和图形周期= 10ms 时、DMD 每隔10ms 仅显示适当的图形。

    下面是.ini 文件。


    default.firmware_tag 0x44 0x4C 0x50
    default.autostart 0x00;<0>
    DEFAULT.DISPMODE 0x00;<0>
    default.short_flip 0x00;<0>
    default.long_flip 0x00;<0>
    default.trig_out_1.POL 0x00;<0>
    default.trig_out_1.RDELAY 0xBB;<187>
    default.trig_out_1.FDELAY 0xBB;<187>
    default.trig_out_2.POL 0x00;<0>
    default.trig_out_2.width 0xBB;<187>
    default.trig_in_1.delay 0x00000000;<0>
    default.trig_in_2.POL 0x00;<0>
    default.red_strobe.RDELAY 0xBB;<187>
    default.red_strobe.FDELAY 0xBB;<187>
    default.GRN_STROBE .RDELAY 0xBB;<187>
    default.GRN_STROBE。FDELAY 0xBB;<187>
    default.blu_strobe.rDELAY 0xBB;<187>
    default.blu_strobe.FDELAY 0xBB;<187>
    default.INVERTDATA 0x00;<0>
    default.LEDCURRENT_RED 0x97;<151>
    default.LEDCURRENT_GRN 0x78;<120>
    default.LEDCURRENT_Blu 0x7D;<125>
    default.PATTERNCONFIG.PAT_exposure 0x0007A120;<100000 >
    default.PATTERNCONFIG.PAT_PERIOD 0x0007A120;<100000 >
    default.PATTERNCONFIG.PAT_MODE 0x03;<3>
    default.PATTERNCONFIG.TRIG_MODE 0x01;<1>
    default.PATTERNCONFIG.PAT_REPEAT 0x01;<1>0 -表示1个条目
    default.PATTERNCONFIG.NUM_LUT_ENTRIES 0x02;<2>0 -表示1个条目
    default.PATTERNCONFIG.NUM_PATTERS 0x02;<2>0 -表示1个入口
    default.PATTERNCONFIG.NUM_SPLASH 0x00;<0>0 -表示1个入口
    default.SPLASHLUT 0x01
    default.SEQPATLUT 0x00061800 0x00022804 0x00024808
    default.LED_ENABLE_MAN_MODE 0x00;<0>
    default.man_enable_red_LED 0x00;<0>
    default.man_enable_GRN_LED 0x00;<0>
    default.man_enable_blu_LED 0x00;<0>
    default.PORTCONFIG.port 0x00;<0>
    default.PORTCONFIG.BPP 0x01;<1>
    default.PORTCONFIG.PI_FMT 0x00;<0>
    default.PORTCONFIG.port_CLK 0x00;<0>
    default.PORTCONFIG.ABC_MUX 0x04;<4>
    default.PORTCONFIG.PI_MODE 0x01;<1>
    default.PORTCONFIG.swap_POL 0x01;<1>
    default.PORTCONFIG.FLD_SEL 0x00;<0>
    peripherals.I2CADDRESS[0] 0x34;<52>
    peripherals.I2CADDRESS[1] 0x3A;<58>
    peripherals.I2CBUSYGPIO_ENABLE 0x00
    peripherals.I2CBUSYGPIO_select 0x00
    datapath.SPLASHSTARTUPTIMEOUT 0x1388;<5000>
    dataath.SPLASHATSTARTUPENABLE 0x01;<1>
    MACHINE_DATA.COLORPROFILE_0_BRILLIANNTCOLORLOOK 0x00;<0>

    此致、

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro、

    感谢您提供信息。 我们将继续研究这个问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我误解了.ini 文件。

    这是真正的.ini 文件。

    AppConfig.version.SUBMINOR 0x0
    AppConfig.version.minor 0x0
    AppConfig.version.Major 0x3
    default.firmware_tag 0x0
    default.autostart 0x0
    DEFAULT.DISPMODE 0x1
    default.short_flip 0x0
    default.long_flip 0x0
    default.trig_out_1.POL 0x0
    default.trig_out_1.RDELAY 0xbb
    default.trig_out_1.FDELAY 0xbb
    default.trig_out_2.POL 0x0
    default.trig_out_2.width 0xbb
    default.trig_in_1.delay 0x1
    default.trig_in_2.POL 0x0
    default.red_strobe.rDELAY 0xbb
    default.red_strobe.FDELAY 0xbb
    default.GRN_STROBE .RDELAY 0xbb
    default.GRN_strobe.FDELAY 0xbb
    default.blu_strobe.rDELAY 0xbb
    default.blu_strobe.FDELAY 0xbb
    default.INVERTDATA 0x0
    default.testPattern 0x1
    default.LEDCURRENT_RED 0x97
    default.LEDCURRENT_GRN 0x78
    default.LEDCURRENT_Blu 0x7d
    default.PATTERNCONFIG.PAT_exposure 0x2710
    default.PATTERNCONFIG.PAT_PERIOD 0x2710
    default.PATTERNCONFIG.PAT_MODE 0x3
    default.PATTERNCONFIG.TRIG_MODE 0x1
    default.PATTERNCONFIG.PAT_REPEAT 0x1
    default.PATTERNCONFIG.NUM_SPLASH 0x5
    default.SPLASHLUT 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8
    default.PATTERNCONFIG.NUM_LUT_ENTRIES 0x5
    default.PATTERNCONFIG.NUM_PATTERS 0x5
    default.SEQPATLUT 0x4211c 0x4211c 0x4211c 0x4211c 0x4211c 0x4211c 0x4211c 0x4211c
    default.LED_ENABLE_MAN_MODE 0x0
    default.man_enable_red_LED 0x0
    default.man_enable_GRN_LED 0x0
    default.man_enable_blu_LED 0x0
    default.PORTCONFIG.port 0x0
    default.PORTCONFIG.BPP 0x1
    default.PORTCONFIG.PI_FMT 0x0
    default.PORTCONFIG.port_CLK 0x0
    default.PORTCONFIG.ABC_MUX 0x4
    default.PORTCONFIG.PI_MODE 0x1
    default.PORTCONFIG.swap_POL 0x1
    default.PORTCONFIG.FLD_SEL 0x0
    peripherals.I2CADDRESS[0] 0x34
    peripherals.I2CADDRESS[1] 0x3a
    peripherals.I2CBUSYGPIO_ENABLE 0x0
    peripherals.I2CBUSYGPIO_SELECT 0x0
    datapath.SPLASHSTARTUPTIMEOUT 0x1388
    datapath.SPLASHATSTARTUPENABLE 0x0
    MACHINE_DATA.COLORPROFILE_0_BRILLIANNTCOLORLOOK 0x0
     
    此致、
    科科罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro、

    小组将研究.ini 文件的详细信息。 请预计下周中旬收到回复。

    谢谢、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我解决了这个问题。

    原因是内部 缓冲器加载问题。

    当我上传1位平面图像时、我可以看到正确的图像。

    谢谢你。

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    感谢您的更新。 我很高兴问题得到解决。

    此致、

    Vivek