我们使用的是 DLPA3005D PFD、不需要 PWR3 LDO 的2.5V 输出。 因此、我们没有将 PWR3_VIN 和 PWR3_OUT 连接到任何东西、这导致我们的系统现在正确加电。 我们将 PWR3_VIN 连接到3.3V、现在可以让所有器件加电。 根据数据表的 DMD 监控部分、它看起来好像 PWR3_VOUT 被监控、如果不存在2.5V、将生成 PG_Fault 错误。 这是我们的系统未加电的原因吗?
2.5V 是否在 DLPA 内部使用?
是否有任何方法可以忽略此 PG_Fault 错误并允许系统上电?
通过修改将 PWR3_VIN 连接到3.3V、我们将有一个输入电容器、该电容器由 PWR3_VIN 和 PWR4_VIN 共用。 PWR3_OUT 上没有输出负载。 由于没有负载、PWR3_VIN 和 PWR4_VIN 的10uF 输入电容是否足够? 此外、在没有负载的情况下、我们是否可以将 PWR3_OUT 保持浮动、而不使用10uF 输出电容?
这种模式只限于少数几个委员会(30个),我提出的问题是减少再工作及其复杂性。 我们将重新设计电路板、以便使用输入电容器将 PWR3_VIN 正确连接到3.3V、使用输出电容器将 PWR3_OUT 正确连接到3.3V。