This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:XPR、GUI 和编程

Guru**** 2554780 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC7540EVM, DLP471TEEVM, DLP4710LC, DLP471TP, DLP471TE, DLP3010LC, DLP2010LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1163128/dlpc7540evm-xpr-gui-and-programming

器件型号:DLPC7540EVM
主题中讨论的其他器件: DLP471TEEVMDLP4710LCDLP471TPDLP471TEDLP3010LCDLP2010LC

您好!  

我想 将 DLPC7540EVM 与  DLP471TEEVM 一起用作空间光调制器。 由于我不需要4K 分辨率、我必须使用 XPR 致动器还是可以将端口留空?

此外、当我检查 GUI 的自述文件时、它会显示支持的 EVM 是 DLP2010LC、 DLP3010LC、 DLP4710LC、 DLP471TP。 没有 DLP471TE。 我只想确认我是否可以 使用 GUI 控制 DLP471TE。

最后一个问题是、我能否 使用 MATLAB 或 Python 来控制 DLPC7540EVM? 是否有任何支持的文件?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    我们的团队将查看这一点、以了解 GUI 是否支持此 EVM。  请留出几天时间对此进行调查。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hui、您好!

    我们的视频团队表示您应该能够提供1080信号、它将显示该信号、以便您能够将端口留空。

    根据《编程人员指南》、可能需要向其发送 XPR 使能模式命令(操作码:29h \目标:4)、并将值2写入字节0。

    此外、GUI 应与 DLPC754x 控制 器搭配使用、后者应与 DLP471TE 搭配使用。  您可能已经查看了 Pico 自述文件、该自述文件与 Display 自述文件位于同一文件夹中。

    虽然可以创建 Python 脚本并从 GUI 运行它们、但本机不支持 Matlab 或 Python 控制。

    请告诉我们这是否适合您。

    Fizix