This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:项目- HUD

Guru**** 1166920 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLP2000, DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/908635/dlpdlcr2000evm-project--hud

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLP2000DLPC2607

您好!  

我正在为我的项目评估 DLP Lightcrafter EVM、您能否提供除用户指南之外的数据表?  

http://www.ti.com/tool/DLPDLCR2000EVM#technicaldocuments

谢谢、

Arshiya Tabassum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arshiya、

    以下是与 DLPDLCR2000EVM 配合使用的组件的数据表:

    DLA1000电源管理 IC -> http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpa1000.pdf

    DLP2000数字微镜器件(DMD)--> https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlp2000.pdf

    DLPC2607控制器--> www.ti.com/.../dlpc2607.pdf

    DLPC2607编程人员指南(I2C 命令列表)-> http://www.ti.com/lit/ug/dlpu013a/dlpu013a.pdf

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Philippe。  

    我还有几个问题要问您:

    如何显示使用 DLPDCR2000EVM 在 TI RTOS 上运行的 BeagleBone Black 的图像(使用什么接口)?

    2.在用户指南中、仅提供有关 Linux 平台的信息、您能否提供有关如何将该模块与基于 RTOS 的主机处理器配合使用的详细信息?

    我期待您的答复。

    谢谢、

    Arshiya Tabassum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arshiya、

    让我尝试逐一解答您的每一个问题:

    如何显示使用 DLPDCR2000EVM 在 TI RTOS 上运行的 BeagleBone Black 的图像(使用什么接口)?

    DLPDLCR2000EVM 需要 DPI 视频输入(通常为24位)、因此只要您可以提供此显示格式、就可以与 EVM 进行交互。 如果 TI RTOS 不显示 DPI、则可以使用接口芯片将不同的显示格式转换为 DPI24 (或 DPI18)。

    2.在用户指南中、仅提供有关 Linux 平台的信息、您能否提供有关如何将该模块与基于 RTOS 的主机处理器配合使用的详细信息?

    如(1)所述、您需要将视频流转换为与 DPI 兼容的格式。 如果无法从主机处理器使用 DPI、生成兼容视频信号的一种方法是使用显示控制器转换 LCD 兼容信号并将其呈现到 DPI24中。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Philippe Dollo