This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC200:从 DLP LightCommander 上移除镜头并通过 HDMI 电缆发送图像

Guru**** 764520 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/905970/dlpc200-removing-lens-from-dlp-lightcommander-and-sending-images-over-hdmi-cable

器件型号:DLPC200

您好!

我知道 LightCrafter 已经停产、但我需要一些帮助、因为我计划在项目中使用它。 第一个问题是如何从镜头架上卸下镜头? 我在连接和固定镜头时没有遇到任何问题、但我无法将其卸下。 (我稍后想了这个)

其次、我要使用 HDMI 电缆连接 LightCommander、我想将其用作常规投影仪、但我无法这样做。 它只是向我展示了棋盘图案。  

我们衷心感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirsendu、

    欢迎来到 TI-E2E 论坛的 DLP 部分。

    我是否理解您找到了用于按下以松开透镜的小金属按钮?  这是一种痛苦。

    要将其切换至 HDMI 输入、您需要该套件随附的原始 LogicPD GUI 软件。  另外请注意、它只能接收 XGA 输入。  它不像能够接收和缩放许多分辨率的显示器。  TI 不提供该软件、LogicPD 不再提供该软件。   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    感谢您的快速回复。 这对于软件确实是非常令人伤心的。 使用 HDMI 操作投影仪是否有任何权变措施?  

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirsendu、

    您可以编写一个小型 C (++)程序来调用 DLL 并将其置于 HDMI 模式。

    有关详细信息、请参阅 DLPC200的编程人员指南。  我只是不知道这是否属于您的技能组合范围。  考虑到您的用例、我认为它可能不是、但您永远不知道。

    如果您有兴趣、可在此处找到《编程人员指南》:

    http://www.ti.com/lit/an/dlpa014c/dlpa014c.pdf

    唯一的困难可能是该 dll 可能是安装包中不再可用的一部分。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    感谢你的答复。 我安装了 API、固件和 USB 驱动程序。 我只找到这3个文件: PortabilityLayer.h、 PortabilityLayer.dll 和 PortabilityLayer.lib。  DLPcommDLL.dll 丢失,我认为只有在我安装控制软件时才会创建。

    此外、我尝试修改 C 文件 StatusDriverC 以切换至 DVI 连接、并在 Microsoft VS 上重新编译。它不编译、导致出现错误: Error - Cannot communicate with the selected USB device (错误-无法与所选 USB 设备通信)。
    这是有道理的、因为我认为缺少通信.dll。 因此,如果此 dll 文件不可用,我认为无法继续。 我是对的吗?

    最棒的

    Shirsendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirsendu、

    我认为、以前拥有套件的任何人都不会保留该软件。  这是一个相当旧的平台。  我不知道是否可以在任何地方找到该软件。

    Fizix