您好!
我知道 LightCrafter 已经停产、但我需要一些帮助、因为我计划在项目中使用它。 第一个问题是如何从镜头架上卸下镜头? 我在连接和固定镜头时没有遇到任何问题、但我无法将其卸下。 (我稍后想了这个)
其次、我要使用 HDMI 电缆连接 LightCommander、我想将其用作常规投影仪、但我无法这样做。 它只是向我展示了棋盘图案。
我们衷心感谢您的帮助。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我知道 LightCrafter 已经停产、但我需要一些帮助、因为我计划在项目中使用它。 第一个问题是如何从镜头架上卸下镜头? 我在连接和固定镜头时没有遇到任何问题、但我无法将其卸下。 (我稍后想了这个)
其次、我要使用 HDMI 电缆连接 LightCommander、我想将其用作常规投影仪、但我无法这样做。 它只是向我展示了棋盘图案。
我们衷心感谢您的帮助。
此致、
您好 Shirsendu、
欢迎来到 TI-E2E 论坛的 DLP 部分。
我是否理解您找到了用于按下以松开透镜的小金属按钮? 这是一种痛苦。
要将其切换至 HDMI 输入、您需要该套件随附的原始 LogicPD GUI 软件。 另外请注意、它只能接收 XGA 输入。 它不像能够接收和缩放许多分辨率的显示器。 TI 不提供该软件、LogicPD 不再提供该软件。
Fizix
您好、Hirsendu、
您可以编写一个小型 C (++)程序来调用 DLL 并将其置于 HDMI 模式。
有关详细信息、请参阅 DLPC200的编程人员指南。 我只是不知道这是否属于您的技能组合范围。 考虑到您的用例、我认为它可能不是、但您永远不知道。
如果您有兴趣、可在此处找到《编程人员指南》:
http://www.ti.com/lit/an/dlpa014c/dlpa014c.pdf
唯一的困难可能是该 dll 可能是安装包中不再可用的一部分。
Fizix
您好 Fizix、
感谢你的答复。 我安装了 API、固件和 USB 驱动程序。 我只找到这3个文件: PortabilityLayer.h、 PortabilityLayer.dll 和 PortabilityLayer.lib。 DLPcommDLL.dll 丢失,我认为只有在我安装控制软件时才会创建。
此外、我尝试修改 C 文件 StatusDriverC 以切换至 DVI 连接、并在 Microsoft VS 上重新编译。它不编译、导致出现错误: Error - Cannot communicate with the selected USB device (错误-无法与所选 USB 设备通信)。
这是有道理的、因为我认为缺少通信.dll。 因此,如果此 dll 文件不可用,我认为无法继续。 我是对的吗?
最棒的
Shirsendu