This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2005:使用 DLPA2005而不驱动任何 LED

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLPA2005, DLPC150, DLP2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/902082/dlpa2005-using-dlpa2005-without-driving-any-leds

器件型号:DLPA2005
主题中讨论的其他器件:DLP2010NIRDLPC150DLP2010

大家好、我们正在使用 DLP2010NIR 开发无需光源的光学系统。 在这种情况下、我们能否断开所有与 LED 驱动器相关的引脚、例如 AFE、RGB 选通解码器、VLED 降压/升压? 是否有指南介绍了如何使用 DLPA2005仅驱动 DMD 芯片?

谢谢、

Kivanc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kivanc、

    您是要在没有连接 LED 的情况下驱动系统吗? 或者您是要从外部驱动 LED?

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我们的系统中没有 LED 或其他光源、我们只需在 DMD 上显示图案即可。

    此致、

    Kivanc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在开发一种也不需要任何光源的应用。 为此、我用类似的二极管替换了三个 LED。 但是、如果能够以某种方式关闭 RGB 选通解码器和 VLED 降压/升压、那么节省一些电量将是很好的。 我也对 TI 对此的答复感兴趣。  

    此致、

    Anas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    感谢您的耐心等待。  您使用的是哪种控制器?

    您是否还可以分享有关您的应用的更多详细信息?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    非常感谢您的回复!  

    我使用的是 DLPC150。 我正在尝试将 DLP2010用作荧光时间解析分光光度计系统的构建块。 因此、无需 DLPA2005中的 LED 控制。

    此致、

    Anas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    我将仔细研究这个问题、在本周结束前回来。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    我们审查了您的要求。 遗憾的是 、DLCP150不支持此特性或功能。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vevik、

    非常感谢您的努力。  只需仔细检查、 它是否受支持、对吧?

    此致、

    Anas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    感谢您的澄清。 我很抱歉。  我犯了拼写错误。 不支持。 我编辑了上一个帖子。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    非常感谢您的回复和更正。  

    当我同时查看 DLP NIRnanoscan 的原理图时、我有点困惑。 在本参考设计中、DLPA2005在 VLED1和 VLED2处没有连接。 但是、所使用的控制器也是 DLPC150。 我不能仅仅遵循该设计?

     

    提前感谢!  

     

    此致、

    Anas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    它是适用于光谱扫描应用的参考设计。 请使用此参考设计。

    在此应用中、不应存在任何 LED 负载。 VLED 功能主要用于投影应用、在此类应用中、您将通过 DLPA2005驱动 LED。

    此致、

    Vivek