This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRDC4422EVM:EVM 电路板一般问题

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4422, DLPLCRDC4422EVM, DLPDLCR470TEVM, DLPDLCR660TEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/903818/dlplcrdc4422evm-evm-board-general-questions

器件型号:DLPLCRDC4422EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC4422DLPDLCR470TEVMDLPDLCR660TEVM

您好!

您能帮我回答一些问题、以便为我的项目选择最佳的评估板吗?

 

被认为是评估板:

  • DLPLCRDC4422EVM                     (DLPC4422);

 

问题:

  1. 此 EVM 板是否可以连接到计算机并与已经制作的任何软件配合使用?
  2. 是否可以(通过 JTAG)访问 FPGA 并对其中的一些代码进行编程? 我读取 FPGA 的实现是为了在两个 DLPC4422之间拆分数据。
  3. 什么是 VbyOne 前端电路板? 我可以从任何公司购买这张卡吗? 为什么需要此板? 是用于通信吗? 我可以使用 FPGA 构建一个吗?
  4. 有一个[J38]和[J45] ADC 连接器。 这是否意味着我可以连接模数转换器? 例如:能否使用光电二极管采集一些数据、使用 ADC 转换数据、然后将 ADC 连接到 EVM 板?

 

提前感谢您、

C é dric Pereira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    感谢您使用 DLP E2E 论坛。

    下面是我对您发布的问题的解答。

    该 EVM 可随时与您可以通过 此链接找到的现有 DLPC4422 GUI 1.0软件配合使用

    2.正确的、FPGA 被编程为处理两个 DLPC4422控制器之间的数据拆分。 您可以通过 GUI 本身对 FPGA 进行编程、但由于 IP 的原因、我们无法提供源代码支持。

    FPGA 的输入接口是 VbyOne。 您可以 在此处阅读更多信息。 它是一个通常与平板显示器配合使用的接口。 根据您要使用的源、您需要一个转换板将输入转换为 VbyOne。 M-Star、rockchips 和 ITE 等前端制造商构建了 VbyOne 前端。 但您需要确保前端电路板可配置为支持固件包中包含的视频时序、以便与我们的 EVM 配合使用。 随附了 EVM 的视频时序文件。

    e2e.ti.com/.../DLP660TE_5F00_Vx1_5F00_Input_5F00_Video_5F00_Timings.xlsx

    ADC 接口(J38和 J45)用于固态照明。 SSI 照明器可能存在差异、需要使用光传感器来补偿差异。  外部积分器和 ADC 由 DLPC4422控制、用于收集各个颜色照明器的光样本。

    此致、
    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    他们帮了我很多:)

    该 EVM 可随时与您可以通过 此链接找到的现有 DLPC4422 GUI 1.0软件配合使用

    我从 EVM 板上读取了数据表、根据该数据表、我可以通过 USB 将板连接到计算机并将一些图像/帧发送到 DMD? 您能确认吗?

    2.正确的、FPGA 被编程为处理两个 DLPC4422控制器之间的数据拆分。 您可以通过 GUI 本身对 FPGA 进行编程、但由于 IP 的原因、我们无法提供源代码支持。

    好的

    FPGA 的输入接口是 VbyOne。 您可以 在此处阅读更多信息。 它是一个通常与平板显示器配合使用的接口。 根据您要使用的源、您需要一个转换板将输入转换为 VbyOne。 M-Star、rockchips 和 ITE 等前端制造商构建了 VbyOne 前端。 但您需要确保前端电路板可配置为支持固件包中包含的视频时序、以便与我们的 EVM 配合使用。 随附了 EVM 的视频时序文件。

    VbyOne 是 FPGA 的输入接口。 但是、使用 mini-USB 连接器、我还可以 按照第一个问题中的讨论对 FPGA 进行编程并发送一些数据、对吧? Vbyone 的优势是什么? 更高的帧速率? 如果我想通过 HDMI、LAN 或其他协议发送数据、这个 VbyOne 板是否只是一个接口?  

    ADC 接口(J38和 J45)用于固态照明。 SSI 照明器可能存在差异、需要使用光传感器来补偿差异。  外部积分器和 ADC 由 DLPC4422控制、用于收集各个颜色照明器的光样本。

    该接口是仅用于控制 ADC 还是用于接收来自 ADC 的一些数据? 它是否已连接到 FPGA?

     

    再次感谢你。

    此致、

    C é dric Pereira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、何时可以获得一些反馈?

    我想在星期二完成回顾。

    谢谢、

    C é dric Pereira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedric、

    该 EVM 可随时与您  可以通过 此链接找到的现有 DLPC4422 GUI 1.0软件配合使用

    我从 EVM 板上读取了数据表、根据该数据表、我可以通过 USB 将板连接到计算机并将一些图像/帧发送到 DMD? 您能确认吗?

    用户指南说明了如何将映像文件下载到电路板、但映像文件指的是"Firmware binary(.img) files"。 而不是将在 DMD 上显示的图片。 要显示您自己的图像/视频、您需要通过 VbyOne 将源连接到 EVM。 此外、您还可以使用 GUI 显示预加载的测试模式。

    2.正确的、FPGA 被编程为处理两  个 DLPC4422控制器之间的数据拆分。 您可以通过 GUI 本身对 FPGA 进行编程、但由于 IP 的原因、我们无法提供源代码支持。

    好的

    我想澄清一下我们对 FPGA 编程的支持。 我们有两个 DMD EVM 可与 DLPLCRDC4422EVM 配合使用。 (DLPDLCR660TEVM 和 DLPDLCR470TEVM)。 每个 EVM 都有与每个 EVM 关联的 FPGA 固件、您需要使用 适当的固件版本更新 DLPLCRDC4422EVM 以确保完整功能。  

    FPGA 的输入接口是 VbyOne。 您可以 在此处阅读更多信息。 它是一个通常与平板显示器配合使用的接口。 根据您要使用的源、您需要一个转换板将输入转换为 VbyOne。 M-Star、rockchips 和 ITE 等前端制造商构建了 VbyOne 前端。 但您需要确保前端电路板可配置为支持固件包中包含的视频时序、以便与我们的 EVM 配合使用。 随附了 EVM 的视频时序文件。

    VbyOne 是 FPGA 的输入接口。 但是、使用 mini-USB 连接器、我还可以 按照第一个问题中的讨论对 FPGA 进行编程并发送一些数据、对吧? Vbyone 的优势是什么? 更高的帧速率? 如果我想通过 HDMI、LAN 或其他协议发送数据、这个 VbyOne 板是否只是一个接口?

    如前所述、FPGA 只能使用预先存在的固件进行编程、以支持我们的 DMD EVM。 我们不建议您自行对 FPGA 进行编程、因为我们将无法提供支持。
    使用 VbyOne 的其中一个原因是采用了平板显示器中使用的标准接口。 但是、如果您确实希望使用其他协议发送任何媒体数据(图像或视频)、则需要一个接口板。

    ADC 接口(J38和 J45)用于固态照明。 SSI 照明器可能存在差异、需要使用光传感器来补偿差异。   外部积分器和 ADC 由 DLPC4422控制 、用于收集各个颜色照明器的光样本。

    该接口是仅用于控制 ADC 还是用于接收来自 ADC 的一些数据? 它是否已连接到 FPGA?

    它是一个与 ADC 通信的接口。 该接口是 DLPC4422控制器的一部分。

    此致、
    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    C é dric Pereira