主题中讨论的其他器件:DLPC4422、 DLPDLCR470TEVM、 DLPDLCR660TEVM
您好!
您能帮我回答一些问题、以便为我的项目选择最佳的评估板吗?
被认为是评估板:
- DLPLCRDC4422EVM (DLPC4422);
问题:
- 此 EVM 板是否可以连接到计算机并与已经制作的任何软件配合使用?
- 是否可以(通过 JTAG)访问 FPGA 并对其中的一些代码进行编程? 我读取 FPGA 的实现是为了在两个 DLPC4422之间拆分数据。
- 什么是 VbyOne 前端电路板? 我可以从任何公司购买这张卡吗? 为什么需要此板? 是用于通信吗? 我可以使用 FPGA 构建一个吗?
- 有一个[J38]和[J45] ADC 连接器。 这是否意味着我可以连接模数转换器? 例如:能否使用光电二极管采集一些数据、使用 ADC 转换数据、然后将 ADC 连接到 EVM 板?
提前感谢您、
C é dric Pereira