This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000X:DLP9000X 的接口详细信息

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, DLP9000X, TIDA-00570, DLPC900, DLP9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/903455/dlp9000x-interface-details-of-dlp9000x

器件型号:DLP9000X
主题中讨论的其他器件:DLPC910TIDA-00570DLPC900DLP9000

我计划参加投影仪项目、并希望使用您的产品 DLP9000X。 当我浏览 DLP9000X 的数据表时、可以了解 DLP9000X 应与 DLPC910控制器配合使用。 还注意到 DLPC910与主机处理器之间的接口已正确记录。 但我计划将 DLP9000X 与存在 Virtex 7超大规模 FPGA 的定制板配合使用。 因此、我想将 Virtex 7 FPGA 连接到不带 DLPC910的 DLP9000X。 在本例中、我需要 DMD DLP9000X 的接口要求详细信息。 如果您可以共享详细信息、我可以捕获 DMD DLP9000X 的要求、这将有助于规划我的项目要求。

预测您的肯定回答、

此致、

MMuthukumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthukumar、您好!

    首先欢迎来到 TI-E2E 社区的 DLP 部分。

    我们很遗憾地通知您、不支持在没有 DLP 控制器的情况下操作 DMD。  控制器负责所有 DMD 时序、以确保可靠运行。

    您正在尝试做什么?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我的定制板上有 FPGA、我不想再添加一个硬件(DLPC910)。 我想使用定制板上提供的 FPGA 资源。 因此、我想将 FPGA 直接连接到 DMD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muthukumar、

    我希望其他方面能这样做、但数据表在第25页上明确说明了这一点:

    数据表为  :DLP9000系列0.9 WQXGA A 型 DMD 数据表(修订版 B)

    我们所有 DMD 数据表中都有同样的注意事项

    Fizix
    |
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    我同意您的意见、并了解 DMD DLP9000X 应与 DLPC9000配合使用。 要了解这些器件的操作、我需要一些更多信息  

    我见过 TI 参考设计文档、名为 TIDA-00570高速 DLP 子系统 WQXGA DMD 板、图编号2514439。 其中、DLP9000XFLS 和 DLPC9000之间连接了一条串行控制总线。 除了 DMD 的识别之外、我无法理解总线的确切用途。 有关由 Net SCP_DI 在原理图第5页返回的信息的更多详细信息也不清楚。 请详细说明这些内容、并提供 SCP 上 DLPC9000和 DLP9000XFLS 之间的信息传输详细信息。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muthukumar、

    我很困惑。  您是否希望使用 DLPC900X 控制器或 DLPC910控制器。  DLP9000X 与 DLPC910配对、DLP9000与 DLPC900配对。

    根据您链接的设计文档、我假设您想要使用 DLPC910控制器。  该总线确实会模仿 DMD ID 的读数。  还有一些其他控制信号、但协议未公开。  与控制器配对使用时、以及按照数据表和参考设计原理图中列出的方法进行连接时、控制器应负责通信。

    DLPC910必须能够通过串行通信总线读取 DMD ID 才能运行。  如果它没有看到它识别的 DMD、它将不起作用。

    Fizix