This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:如何编写批处理文件以切换到 HDMI 输入

Guru**** 633810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65EVM, DLPDLCR4710EVM-G2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1163260/dlpc900-how-to-write-a-batch-file-to-switch-to-hdmi-input

器件型号:DLPC900
主题中讨论的其他器件:DLPLCR65EVMDLPDLCR4710EVM-G2

您好!

我使用 DLPLCR900EVM  DLPLCR900EVM  来控制 DLPLCR65EVM、目前当我打开它并通过 USB 将其连接到我的计算机时、它会自动设置为预存储图形模式。 我正在尝试写入批处理文件、以便在启动时切换到 HDMI 输入、因此我不必通过 USB 将其连接到我的计算机、并且可以直接从 HDMI 控制它。 我在线阅读 、为 DLPDLCR4710EVM-G2执行该操作的方法是 生成以下批处理文件:

#写入:InputSourceSelect

宽36 05 00

我的板是否会相同? 或者我还能怎么做?  

非常感谢、

Valentina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentina、

    请使用单个 DLPC900EVM 用户指南[ DLPU101B ]来构建新固件。  您可以在启用 HDMI 的情况下以视频模式自动启动系统。

    以下两个部分将非常有用: 3.7批处理文件3.9固件

    打开 GUI 并转至"Firmware"选项卡、然后复制 OOB 固件映像、该映像可在"Texas Instruments\DLPR900PROM - 6.0.x\DLPR900PROM - 6500-v6.0.x"目录中找到。   

    在"Firware File:(固件文件:)"窗口中浏览到新副本、然后转至"Power Up Defaults (加电默认值)"并输入"Firmware Tag"(固件标签)、类似于"empty"(空)。  转至"批处理文件和模式"、然后选择"清除所有现有的模式图像和批处理文件"并选中该复选框。  然后按"Update Firmware"按钮。 它将生成一个具有某些日期编号的固件映像。  找到该文件并将其重命名为"empty.img"

    接下来、转到"Batch Files"选项卡并选中"Enable Command Logging"。

    然后单击最左侧"Operating Mode"(操作模式)下的"Video Mode"(视频模式)。  然后在"Source Settings"下选择"IT6535 Receiver"下的 HDMI、然后按"Set (设置)"。

    返回"批处理文件"并关闭"启用命令记录"。

    最后、返回到"Firmware"选项卡并选择"empty.img"固件文件。  输入"HDMI Video"作为固件标签。  转至"批处理文件和模式"、然后选择"添加批处理文件标签"HDMI 模式"。  然后选择"Set as Default Batch File"、然后按"Update Firmware"。

    这将导致此批处理文件在启动时自动运行。

    我将附加此批处理文件的一个版本、该版本基于固件6.0.0实现。

    e2e.ti.com/.../HDMI_5F00_Video.img

    转至固件选项卡、然后通过选择该选项卡并按下"上传"按钮将其上传至您的 EVM。

    请告诉我这是否适合您。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    非常感谢。

    完成此操作后、如何通过 HDMI 实际发送视频? 我无法在您指定的用户指南中找到任何内容、也无法通过浏览 GUI 找到任何内容。

    谢谢、

    Valentina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦蒂纳

    只需插入 PC 等源、甚至 Raspberry Pi。  PC 或其他电路板应读取 EDID 以获得相应功能、并发送应出现在 DMD 上的兼容信号。

    在标准视频模式下、GUI 上没有任何内容可供探索。  它应该就像插入显示器一样。  如果源无法生成信号、则它知道这可能是一个问题、但现在几乎所有设备都可以输出1080p。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、我的计算机确实将其视为第二台显示器、但我似乎无法向其发送任何内容、这是否是视频帧速率不匹配问题?

     DLPRegisteredLightCrafter 单 DLPC900评估模块(EVM)用户指南(修订版 B) (第3.5.1节)中介绍了支持的视频帧速率、其中(DLP6500 0.65 1080p MVSP S600 DMD 数据表(修订版 B)(TI.com))(第6.8节)说明了: '在视频模式下、视频源以传入视频源的速率显示在 DMD 上。'

    我的计算机在“Display Settings (显示设置)”页面上显示第二个“显示器”的刷新率为30 Hz,但我认为我发送的是60 Hz 刷新率,这是否是问题?

    非常感谢您的帮助、

    Valentina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦蒂纳

    请尝试在 GUI 的视频模式下进行调整、直到您可以在 DMD 上获得第二个监视器的图像。

    然后可以将匹配设置放入固件中嵌入的默认批处理文件中。

    设置正确后、发布视频设置的屏幕截图。

    Fizix