This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP471TEEVM:用于4K UHD 的 XPR 致动器、带 DLP471TEEVM 和 DLPC7540EVM

Guru**** 2569355 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TEEVM, DLPC7540EVM, DLP471TE, DLPC7540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1162903/dlp471teevm-xpr-actuator-for-4k-uhd-with-dlp471teevm-and-dlpc7540evm

器件型号:DLP471TEEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC7540EVMDLP471TEDLPC7540

你(们)好

我想使用 DLP471TEEVM 和 DLPC7540EVM 实现4K UHD。

如果在没有 XPR 致动器的情况下使用 Flash_DLPC7540_DLP471TE_LED.img、所显示图像的分辨率是否为1080p?
如果我使用不带 XPR 致动器的 DLP471TEEVM 和 DLPC7540EVM、我是否可以将4K UHD 与 DLP471TEEVM 和 DLPC7540EVM 配合使用
在哪里可以购买 XPR 致动器来将4K UHD 与 DLP471TEEVM 和 DLPC7540EVM 配合使用


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    这已转发给可以帮助进行此查询的团队。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在没有 XPR 致动器的情况下将其用作4K UHD 时遇到了问题。
    我希望尽快获取 XPR 导管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两家传动器制造商是台湾的 MinAik 和瑞士的 Optotune。 他们拥有现场销售联系人、可为您提供可用选项。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matt
    感谢您的有用建议。  
    Optotune XPR-20是否可以与 DLP471TEEVM 配合使用?
    是否应将 XPR 致动器连接到《DLPC7540 4K UHD EVM 用户指南》图3.1所示的 J17?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议您直接联系 Optotune 以查看此 XPR 致动器是否兼容。

    您所示的连接器- J17 -用于执行器 PWM 连接。 插入控制器板时、请使用此连接器。

    最棒的

    Aaron B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron Black。
    感谢您的有用建议。
    我将直接联系 Optotune。
    非常感谢。