This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP160AP:是直接由 MCU 控制的 DMD 器件。

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP160AP, DLP2010, DLPC3435, DLPC3430, DLPC3420, DLPA2000, DLPA2005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1163217/dlp160ap-is-the-dmd-device-be-controlled-directly-with-the-mcu

器件型号:DLP160AP
主题中讨论的其他器件: DLP2010DLPC3435DLPC3430DLPC3420DLPA2000DLPA2005

各位专家:

你好。

我们的客户 想知道 DLP160AP 或 DLP2010 DMD 器件是否直接通过 MCU 进行控制。 我当时正在考虑一个项目、其最终结果将与所附图片中的蓝色反射图案相同、即投影仪位于地板上。

请保持安全。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    客户是否根本不想在其设计中使用控制器? 这将不适用于这些芯片组中的任何一个。 无法从设计中移除控制器。

    他们是否只需要一个 MCU、而无需任何人机输入即可将命令发送到控制器?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您指的是什么控制器?

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    DLP160AP 的控制器将是 DLPC3420。 对于 DLP2010、控制器为 DLPC3430或 DLPC3435。 在任一种情况下、都需要 DLPC 来控制 DMD、这是直接完成的。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    你好。

    使用控制器不是一个问题、但控制器电路应该被集成并且尺寸很小。 这就是我问 DMD 是否可以通过接口控制 mipids 的原因。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    DLP3420和 DLPC3430控制器的尺寸为7mmx7mm。 您应该能够为投影仪设计尺寸非常小的驱动器板。 我们的客户使用此器件来集成投影仪功能、是小型可穿戴产品和手机等手持设备。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Austin & Vivek、

    你好。

    尺寸确实很小、而且确实适合项目。 我想使用激光光源、并通过电流控制来基于 PWM 对其进行控制。 那么、DLPA2000是否可以从计划中删除并替换为能够测量激光功耗并对其进行控制的东西? DMD 控制器和 DMD 器件是否有不同的电源?

    请保持安全。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    如果没有 DLPA2000或 DLPA2005电源管理集成电路(PMIC)、DLPC3420和 DLP160AP 将无法正常工作。 控制器和 DMD 都需要 DLP PMIC 来正确执行加电序列并保持运行。 为这些控制器提供的固件也需要与此类 PMIC 配合使用。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    DLP 芯片组的可靠运行需要 PMIC。 您的选项仅为 DLPA2000、DLPA2005。

    此致、

    Vivek