This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:DLPC3479 HOST_IRQ 信号

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/926368/dlpc3479-dlpc3479-host_irq-signals

器件型号:DLPC3479

尊敬的 TI Pico 团队:

 

我对 GUI 软件有疑问。 请回答这个问题吗?

 

[问题]

有两个中断信号 H_HOST_IRQ 和 S_HOST_IRQ、它们均从每个 DLPC3479输出。

在 GUI 软件中、PC 是否检测到这两个信号并检查引导(初始化)操作?

看起来 MSP430正在检查这两个信号、但我们没有 GUI 软件的源代码。

因此、我们想知道 GUI 软件是否通过 Cypress USB 芯片检查这两个信号。

 

感谢您的评论。

 

Nobu Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobu-San、

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobu-San、

    是的、MSP430会检查 HOST_IRQ 信号、但 GUI 软件不会检查这些信号。

    此致、

    梅扬克