This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DLPC4422:DLPC4422 GUI 和 DLP Composer 有何区别

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650NE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/925859/ccs-dlpc4422-what-is-the-difference-about-dlpc4422-gui-and-dlp-composer

器件型号:DLPC4422
Thread 中讨论的其他器件: DLP650NE

工具/软件: DLP ComposerTm  

大家好、我能不能设计 DLPC4422软件? 我想设计 投影仪 并选择 DLPC4422+DLP650NE 芯片。 DLPC4422 GUI 仅调试 投影仪参数并下载闪存固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出问题。

    DLPC4422 GUI 仅用于闪存加载和投影仪控制。  它不允许对投影仪设计进行实质性更改、例如 LED、激光荧光体或色轮细节等。

    DLP ComposerTm是设计和开发大多数 DLPRegistered投影仪所必需的工具套件。 它支持定制投影仪的各个方面、例如照明详细信息(LED、激光荧光体、色轮等)、伽马表、 绚丽色彩Tm和其它功能。 DLP ComposerTm通常需要一定程度的培训和支持,并暴露大量的 TI 知识产权。 因此,目前 TI.com 上未提供 DLP ComposerTm,仅在保密协议下向开发合作伙伴和客户提供。

    如果您有兴趣开发 DLPRegistered投影仪,则需要与当地的 TI 销售团队合作。

    您还可以通过我们的光学模块合作伙伴之一进行合作。 DLP650NE 在我们的显示 光学引擎页面上列出了两个。 有一个工具可在此处搜索我们的光学模块制造商合作伙伴: https://www.ti.com/tool/DLP-OMM-SEARCH

    此外,您在最初的问题中提到了“CCS”。 CCS 指的是 Code Composer StudioTm。 CCS 不与 DLPRegistered产品一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    其中是 DLP Composer usr guide.now,我不介绍如何配置某些参数以及生成有关此软件的*。img 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DLP ComposerTm已根据 NDA 发布。  我们无法在公共论坛中支持此工具。   NDA 下的客户可以使用各种产品外联网上的文档。  您需要联系您当地的支持团队以获得有关 DLP ComposerTm的帮助。