This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120-Q1:有关 DLP LED 驱动器的集成电路

Guru**** 1956050 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC120-Q1, DLPC230-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/925871/dlpc120-q1-integrated-circuit-about-dlp-led-driver

器件型号:DLPC120-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP5530-Q1DLP3030-Q1DLPC230-Q1

大家好、

请问我们是否有 DLP LED 驱动器的集成电路?

因为现在我的客户使用 分立式器件来执行 LED 驱动器、如下所示。 作为他们的反馈、效率低、热性能低...

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    感谢您和您的客户考虑使用我们的 DLPC120-Q1和 DLP3030-Q1芯片组。 不、我们没有集成的 DLP LED 驱动器。 谨慎选择组件并实现良好的电路布局将有助于提高热性能并提高效率。  我们还拥有 DLPC230-Q1和 DLP5530-Q1芯片组、该芯片组具有可利用外部 LED 控制器的系统管理 IC。

    当前架构旨在优化显示性能并最大限度地扩大调光比的范围。 从输出流明到输入功率、它实际上非常高效。 以下是 DLPC120-Q1和 DLP3030-Q1参考设计文档的链接 (请注意第12页的表5):

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduee5/tiduee5.pdf?ts=1595605719058&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsolution%252Fhead-up-display-hud%253Fvariantid%253D22362%2526subsystemid%253D24904 

    此参考设计可在输入功率为7W 的情况下输出90流明、同时实现超过5000:1的调光比。  

    希望这对您有所帮助、

    Peng

x 出现错误。请重试或与管理员联系。