请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP7000UV 这款 DMD 已经存在了几年、最近我们移动并重新连接了该器件。 自从重新打开它后、我看到 DMD 屏幕上有一个包含大量垂直线条和3-4条大水平线条的图案、它们之间的间距各不相同。 我尝试在其上投影的任何图像都将添加到此模式中。 我尝试多次打开和关闭器件、但模式仍然存在。
下图上的网格是在默认情况下统计的图案、环属于我投影的图像。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这款 DMD 已经存在了几年、最近我们移动并重新连接了该器件。 自从重新打开它后、我看到 DMD 屏幕上有一个包含大量垂直线条和3-4条大水平线条的图案、它们之间的间距各不相同。 我尝试在其上投影的任何图像都将添加到此模式中。 我尝试多次打开和关闭器件、但模式仍然存在。
下图上的网格是在默认情况下统计的图案、环属于我投影的图像。
您好 Nabila、
这几乎完全是控制器板与 DMD 板或 DMD 与 DMD 板之间柔性电缆连接不良。 我怀疑 DMD 板的焊盘上可能有碎屑。
首先要尝试的是拧松将 DMD 固定到 DMD 板上的螺钉、使其相当松。 然后轻轻拧紧每个螺钉、直至其非常紧固。 然后一次转动1/4圈,以交叉方式(即玻璃小时形)缓慢拧紧。 继续、直至他们的手感相当舒适。 然后进行测试。
如果这不能解决问题、则需要小心地卸下 DMD 并清洁焊盘、然后检查转接器是否有缺失的"C 形弹簧"。
清洁后、按照上述拧紧步骤进行操作、然后再次测试。
Fizix