This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:有关 EVM 的一些问题

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, TIDA-01473, DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/924457/dlpdlcr2000evm-some-questions-about-the-evm

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-01473DLPC2607

您好!  

我对 DLPDLCR2000EVM 感兴趣、但我有几个问题、如果有人能帮我、那将非常有用!

-我并不真正了解所有数据表,因为我不知道 I2C,但我可以在 EVM 上上传自己的视频或图像,这是对的吗?  

-如果我要在 EVM 的存储器上保存图像、打开 EVM 时是否必须更改启动图像、即第一个图像? 我是否需要 microSD 才能在没有计算机的情况下使用它?

-我希望我的图像闪烁、但我不知道我是否可以控制 LED 以关闭/打开、或者我是否可以控制 DMD 以执行此操作、或者我是否上载具有闪烁图像的视频。 你建议什么?

在本数据表中,我看到 USB 和 I2C 之间需要连接,但如果我有 BeagleBoneBlack,它已经完成了,不是吗?

最后、我看到了 EVM DLPDLCR2000EVM 和参考设计 TIDA-01473。 这两者之间的区别是什么?

感谢你的帮助、

此致、

Soizic  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soizic、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。  让我尝试单独回答您的每一个问题:

    问:我并不真正理解所有数据表,因为我不知道 I2C,但我可以在 EVM 上上传自己的视频或图像,对吗?  

    答:此 EVM 的典型用途是通过标准视频接口 RGB888 (DPI)连接将视频和图像内容发送到 EVM。 它接受50Hz 和60Hz 格式的视频、并可通过编程接受一系列视频分辨率。 视频数据暂时存储在帧缓冲存储器中、并在接收到视频数据时显示在光学投影仪输出端。

    问:如果我要在 EVM 的存储器中保存图像、打开 EVM 时是否必须更改启动图像、即第一个图像? 我是否需要 microSD 才能在没有计算机的情况下使用它?

    答:正确。 为了将图像存储在 EVM 上(可以在不连接到主机处理器或 DPI 视频源的情况下显示)、必须将其保存为闪屏。 为了更新此 EVM 上的闪屏、有必要直接对存储系统上闪屏信息的 SOIC-8 EEPROM 闪存器件进行编程。 通常、这不被视为此 EVM 的典型用例。

    问:我希望我的图像闪烁、但我不知道我是否可以控制 LED 来关闭/打开、或者我是否可以控制 DMD 来执行此操作、或者我是否上载具有闪烁图像的视频。 你建议什么?

    答:RGB LED 的电流输出可以进行调节、甚至可以通过 I2C 打开和关闭。 DLPC2607编程人员指南[ https://www.ti.com/lit/ug/dlpu013a/dlpu013a.pdf ]中提供了可用命令的完整列表。 例如、LED 控制目前位于本文档的第22-24页。

    问:在本数据表中,我看到 USB 和 I2C 之间需要连接,但如果我有 BeagleBoneBlack,它已经完成了,不是吗?

    答:与 EVM 的 I2C 连接是由 BeagleBone Black 建立的、因此您可以正确地看到它已经在该意义上完成了。 但是、USB 连接的目的是将 BeagleBone Black 连接到您的 PC、以便您可以通过 SSH 与 BeagleBone Black 通信(或与 EVM 间接通信)。

    Q:最后、我看到了 EVM DLPDLCR2000EVM 和参考设计 TIDA-01473。 这两者之间的区别是什么?

    答: TI 设计文件夹(TIDA-01473)与 DLPDLCR2000EVM 基本相同。 更具体地说、TIDA-01473是一种正式设计、它使用完整的文档实现了 EVM 的电路。 此 TI 设计提供了所有原理图/布局文件/BOM 文件、允许您根据需要旋转自己版本的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细回答!  

    此致、

    Soizic