This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DLP9500:ECP 信号可能会变为高电平

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, TIDA-00570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/923009/webench-tools-dlp9500-ecp-signal-can-go-high

器件型号:DLP9500
主题中讨论的其他器件:DLPC910DLPR910TIDA-00570

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

现在、ECP 信号可以变为高电平。 VLED0具有心跳信号。 但是、VLED1不能变为高电平。  当我尝试使用 I2C 接口访问 DLPC910的 I2C 时、它没有 ACK。
该电路与 TI 演示相同。 DLPC910 和 DLPR910之间的连接 参见 TI DLPR910 数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我看看我是否可以提供帮助。  

    DLPC910数据表中记录了 VLED1的运行情况:

    7.3.7.7.2 VLED1 VLED1信号通常连接到 LED 指示灯、以显示系统初始化状态和时钟电路状态。 只有当系统初始化完成且时钟电路初始化时、VLED1信号才有效。 从逻辑上讲、这些信号被与在一起以显示一个系统运行状况的指示。 如果连接到数据时钟的锁相环(PLL)和 DMD 时钟在系统初始化后正常工作、LED 将亮起。

    如果 VLED1未导通、则不会初始化电路。

    当您说电路与 TI 演示相同时、您能更具体吗? 您是指 DLPC910数据表中的方框图吗? 我们还在 TI.com 上提供了参考设计: TIDA-00570。

    请告诉我们。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎已在主题中重复出现   918559。请继续向该主题发布问题。