This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:DLP NIRscan nano 不能启动

Guru**** 2452800 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/919311/dlpnirnanoevm-dlp-nirscan-nano-dont-start

器件型号:DLPNIRNANOEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC150

 

我已购买新的 DLP NanoScan、但我有问题。 当我连接它时、绿色和黄色指示灯开始闪烁、如果我打开 GUI 软件、它看起来已连接、但没有 Tiva 和 DLP150信息。 如果我单击实用程序选项、我可以读取传感器(温度、湿度等)。

提前感谢!!!

此致、

Ronny F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rony:  

    欢迎访问 TI E2E 论坛! 请重新刷新 TI.com 上提供的最新 Tiva SW v2.1.0和 DLPC150 FW v2.2.0? GUI 实用程序选项卡上提供了重新编程功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    提前感谢。 当我尝试更新 Tiva 固件时、它 成功完成、但是对于 DLPC150、当我单击"Update"时、没有任何反应。  

    如果我将 NIRscan Nano 连接到 PC、一旦我打开 GUI 软件、绿光 LED 每秒闪烁1次、黄光 LED 每秒开始闪烁2次、绿光每秒闪烁1次。

    我能做些什么。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    提前感谢。 当我尝试更新 Tiva 固件时、它 成功完成、但是  对于 DLPC150、当我单击"Update"时、没有任何反应。  

    如果我将 NIRscan Nano 连接到 PC、一旦我打开 GUI 软件、绿光 LED 每秒闪烁1次、黄光 LED 每秒开始闪烁2次、绿光每秒闪烁1次。

    我能做些什么。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronny、

    您是否仍然在当前固件设置中看到相同的错误? 似乎您无法更新 DLPC150、这可能是一个问题。

    DLPC150是否报告固件版本号? 上面的屏幕截图显示"0.0.0"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    我看到相同的误差。 这就是器件已连接、但没有 Tiva 和 DLPC150固件信息。

    DLPC150不会报告固件版本、该值与 Tiva 固件版本0.0类似。 如果我尝试更新 DLPC150固件、当我单击"Update"按钮时不会发生任何情况。 对于 Tiva、如果我单击更新按钮、则更新过程已成功执行。

    我会得到任何帮助。

    此致、

    Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:

    根据 NIRSCAN Nano 用户指南 第1.2.3.1.1节、LED  闪烁黄灯表示扫描错误。 您能否确认绿色指示灯始终每秒闪烁一次、并且不超过此值?  

    谢谢、此致、
    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    是的、绿色 LED 指示灯每秒闪烁一次。 黄色为每秒两次。 导致此 行为的原因是,由于设备似乎已连接,我可以将传感器值(Tiva 温度、湿度等)标红色,但没有固件版本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:  


    请给我一些时间来了解这一点并返回。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:  

    您能否仔细检查 NIRCAN Nano GUI 窗口的底部栏、并告诉我在发生 NIRCAN Nano 错误时看到了哪些标志? 请参阅下面的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    Scan (扫描)为红色、Tiva 为橙色。 如果我单击“Scan (扫描)”,信息将显示:

    您可以在图片中看到"Scan Erro:DLPC150 INI error detected (扫描错误:检测到 DLPC150 INI 错误)"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:  

    您能否确认 将 Tiva 板和 DLPC150板连接在一起的 Tiva 板上的 J5 (80引脚连接器)已牢固连接、并且未发现损坏迹象? 如果有任何损坏迹象、则可能是以下错误的原因。 正如您所说的、DLPC150 FW 不会闪烁、这可能是原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hinrak、

    让我来描述一下设备的实际状态:

    -在测试期间、我多次尝试仅升级和降级 Tiva 固件(从2.0到1.0、反之亦然)、因为我从未允许升级 DLP150固件。 有一次,GUI v 2.0能够识别设备的固件版本(Tiva 和 DLP150)。 当我单击扫描时、指示灯打开、但它们保持打开、并显示一条消息("扫描失败")。每次我不得不断开并重新连接 USB 电缆以重置和关闭指示灯时、我至少尝试了3次、结果相同。

    之后、器件返回到开始状态。 我再次尝试升级 Tiva 固件,但很遗憾,我错误地错误地升级了 Tiva 固件:((Innospetra 固件),在该过程结束后,设备完全死机。 现在、当我将器件连接到 PC 时、没有 LED 指示灯、PC 和软件 GUI 2.0都无法识别 LED 指示灯。

    我在 TI 论坛上阅读了一些案例、似乎我需要 XDS 调试来恢复原始固件。 是这样吗?

    如果我可以将器件恢复到原始状态、我将再次检查并查看重新连接 J5 (80Pin 连接器)是否有所帮助。

    提前感谢。

    Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronny、

    很遗憾听到您的固件刷新问题。

    在这种情况下、可能需要使用调试器对系统进行重新编程。 您有一个可用的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    是的、我已经订购了 XDS110去抖器、希望它能正常工作。 一旦我得到它、我就会告诉您、我可能需要一些关于如何重新编程系统的知识。 我是一名具有信息学基础知识的化学工程师。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:  

    请安装 LM 闪存编程器实用程序。 这对于使用调试器在器件上加载 FW 很有用。  

    谢谢、此致、
    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    谢谢、我下周将为我的调试员、请继续打开案例。

    此致、

    Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:  

    感谢您的更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hinrak、

    最后,我收到了 XDS 110调试,并更新了原始 Tiva 固件。之后,我对两个主板进行了拆分, 老实说、我没有看到 conectorJ5中有任何损坏、但我用一些电子解决方案对其进行了筛选、再次欺骗了其连接性、现在 GUI 识别了固件 DLP150和 Tiva、并且还能够将 DLP150固件更新到最后一个版本。 现在,它的功能是100%:)。

    非常感谢!!!!

    此致、