This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:G2

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3439, DLPDLCR4710EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1164325/dlp4710-g2

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件:DLPA3005DLPC3439DLPDLCR4710EVM-G2

您好!
我有一个带控制器 DLPC3439和驱动器 DLPA3005的 DLP4710-G2。
我想编写一个自动初始化例程、在该例程中、RGB 通道被关闭。
这应该是批处理文件中的命令。


#写入:写入 LED 使能= 7。 DISABLE = 0

宽36 52 00

如果我在 LightCrafter 软件的高级模式下运行该批处理文件、则该批处理文件可以正常工作、但如果我尝试使用自动初始化批处理文件更新映像、则批处理文件似乎不会运行。
我遵循了此处所述的步骤:
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/749879/dlp3010evm-lc-dlp3010evm-lc-configure-auto-init-routine

你能给我一个建议吗?
谢谢你
Donato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donato、

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    我们注意到了您的担忧。 请允许我们的团队对此进行讨论、并期待在本周结束前再次收听、以便更好地使用 GUI 中包含批处理文件的更新闪存映像页面。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donato、

     您使用的是哪个 DLP LightCrafter Display GUI 版本? 如果  您不使用最新版本、请尝试在 DLPDLCR4710EVM-G2页面上更新到最新的可用版本7.4。

    要使用修改后的 Auto-inti 批处理文件更新映像、请使用 GUI 的高级版本、并按照原始帖子(https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/749879/dlp3010evm-lc-dlp3010evm-lc-configure-auto-init-routine)中提到的步骤进行操作。

    请注意、对于您的用例、请选择 DLPDLCR4710EVM-G2作为 EVM 类型、并使用  TI.com 上提供的 DLP4710EVM-G2固件作为输入图像。

    此外、对于随附的批处理文件、请为 DLPDLCR4710EVM-G2添加 DLPA300x 设置命令。

    批处理文件的示例如下所示:

    ################ 批处理文件示例############################

    ############################################################################################################
    ############ DLPA300x 设置########
    ############################################################################################################

    ###### DLPA300x GP2降压转换器电压选择####

    #地址写入
    W 36 EB 14 00 01 00

    #将值写入寄存器
    W 36 EC FF

    ##########################################
    ###### DLPA300x 启用####

    #地址写入
    W 36 EB 01 00 01 00 01 00

    #将值写入寄存器

    # 0x93 =启用 BUCK 2、0x83 =禁用 BUCK 2
    W 36 EC 93

    ############################################################################################################
    ################ 设置启动界面源##########
    ############################################################################################################

    #写入:图像裁剪:  
    宽36 10 00 00 00 00 05 D0 02
    ##写入:InputImageSize:  
    宽36 2e 00 05 D0 02
    #写入:显示大小:  
    宽36 12 80 07 38 04
    #写入:启动屏幕选择;00 =第一个启动屏幕
    宽36 0D 00
    #写入:InputSourceSelect;2 =启动界面
    宽36 05 02
    #写入启动界面执行
    宽36 35

    ##########################################
    #零延迟作为 GUI 批处理文件更新的标记
    ##########################################
    W 36 DB 00

    ##############################################

    #写入:写入 LED 使能= 7。 DISABLE = 0
    宽36 52 00

    ################ 批处理文件结束##########################

    我希望这将解决您的问题。

    此致、

    Lori