This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:在 DLPDLCR230NPEVM 上显示图像

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1166042/dlpdlcr230npevm-display-images-on-dlpdlcr230npevm

器件型号:DLPDLCR230NPEVM

您好!

我目前正在使用 DLPDLCR230NPEVM 来显示3D 扫描应用的条纹。 要显示图像、我将使用"init_parally_mode.py"初始化投影仪 、然后在 Raspberry PI 上使用全屏图像查看器来显示图像。 这种方法有点繁琐/缓慢、会重新缩放图像、从而失去一些分辨率。 是否可以将图像直接发送到 DLPDLC230NPEVM?

谢谢、

Tadek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadek、

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    遗憾的是、在不通过 Raspberry Pi 的情况下、无法将图像直接发送到230NP EVM。 可以选择将映像作为启动映像加载到 DLPC 固件中、但  映像数量非常有限。 启动界面图像数量的限制主要取决于 EVM SPI 闪存器件的大小。 需要通过构建固件和刷写 EVM 来完成此上传。 这将比使用 init_parallel_mode.py 脚本花费更多的时间、这是一个更麻烦的过程。

    我应该提到的是、我们确实拥有面向3D 扫描应用的产品系列。 这就是我们的光控制产品、其控制器通常具有 DLPC347x 命名方案。 我们的照明控制产品与 DLPDLCR230NPEVM 类似的一个示例是3010EVM-LC。 此平台具有较低的720p 分辨率、但允许您在系统内部创建简单图形并实现更高的投影速率。 有关光控制和显示芯片组之间差异的更多详细信息、请参阅此 E2E 常见问题解答。

    此致、
    奥斯汀