This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:通过投影仪和 HDMI 显示屏输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1165783/dlpdlcr230npevm-output-through-projector-and-hdmi-display

器件型号:DLPDLCR230NPEVM

我目前已根据手册中的设置指南设置 DLP 评估模块并由 Raspberry Pi 4B 控制。

我希望 Pi 通过 EVM 和连接到 Pi HDMI 端口的监视器同时显示其屏幕。  

根据我的理解、"dlpu103a.pdf"用户指南第9.3节中的 python 脚本控制着这一点、特别是 init_fpdlink_mode.py 和 init_parally_mode.py、我当前在 Pi 上激活 EVM 时使用它们。   

是否对那些仍会通过 EVM 投影仪激活输出但通过 HDMI 端口保持相同输出的脚本进行了修改? 我对代码工作原理的理解甚至不够强烈、无法知道如何自行解决这个问题。 这可能还需要修改同一用户指南第9.1节中的 GPIO 覆盖层和 config.txt 文件?  

为了更好地了解我的项目、我将 EVM 用于概念验证原型、在该原型中、我们将使用 Pi 来控制 DMD 镜片和评估模块 LED、例如通过使用 Pi 显示不同颜色的图像。 但是、如果没有第二个显示屏、我们将无法导航 Pi GUI、因为评估模块将针对这些测试进行部分拆卸和修改、因此无法投影图像。 因此、这就是同时显示和 HDMI 监视器以及 DLP 模块非常重要的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    关于将 HDMI 显示器与 DLPDLCR230NPEVM 配合使用、有坏消息和好消息。 坏消息是、230NP EVM 和 Raspberry Pi 之间的接口需要 config.txt 文件、这会更改视频时序、以便专门针对 EVM 进行调整、 因此、Raspberry Pi 将无法通过 HDMI 电缆直接与显示器连接。 如果您尝试连接显示器、您可能会看到 Raspberry Pi rainbow 梯度屏幕。

    好消息是、在 Pi 连接到230NP EVM 时、仍有一种查看 Raspberry Pi 桌面的方法。 为此、您需要通过 VNC 连接通过 PC 连接到 Raspberry Pi。 这与230NP EVM 用户指南中规定的 SSH 过程类似,但为了代替使用命令行终端通过 SSH 进行连接,您需要在 VNCRegisteredViewer 中使用相同的 IP 地址。 VNCRegisteredViewer 可 从真实的 VNC 网站免费下载。 Real VNC 已发布了一篇有关如何通过 VNC Viewer 连接到 Raspberry Pi 的文章、您可以在 此处找到它

    此致、
    奥斯汀