This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:DLP2000、DLPC2607、DLPA1000

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, TIDA-00325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1166062/dlpdlcr2000evm-dlp2000-dlpc2607-dlpa1000

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-00325

大家好。

我对  DLPDLCR2000EVM 板感兴趣、希望将其作为笔记本电脑的第二台显示器。

起初、我以为我会使用屏幕共享软件在 Raspberry Pi 上共享我的屏幕、但这并不能真正满足我的需求、因为我 将拥有两个相同的屏幕。 我需要的是将微型投影仪用作第二台显示器。

为此、我想在没有 Raspberry Pi 或 BeagleBone 的情况下使用它。 我的目标是创建一个具有 IT6801FN 芯片(或等效器件)的定制板、该芯片将 RGB888格式转换为 HDMI (类似于 TIDA-00325)。 我是否需要 其他组件 才能使其正常工作,或者 IT6801FN 本身是否足以用作转换器,从而通过 HDMI 将评估板用作第二个监视器?

我还没有评估模块、我首先尝试了解它是否可以执行。

因为英语不是我的第一语言,所以请告诉我,你是想让我重新措辞,还是我需要提供进一步的信息。

此致、  

Romain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    欢迎访问 E2E 论坛。 感谢您的业务!

    要回答您的问题、  可以通过 HDMI 将 DLPDLCR2000EVM 用作第二个监视器、但 需要 付出一些努力。 您将需要执行许多其他操作:运行 ITE 卡的 MSP430代码(可在 DLP3010EVM-LC 页面上找到)、与  您在上面提到的显示屏参考设计非常相似的设计以及 EDID。 可能需要修改代码。  

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    感谢您抽出宝贵时间回答问题。

    关于 EDID,您对 我应该使用的参考是否有具体的建议?

    关于 MSP430、 如果我使用 Arduino 或 STM32 Nucleo、它是否可以正常工作? 它是否易于使用,还是需要更多的努力?

    由于我希望电路板尽可能小、因此我正在探索我的选择。

    此致、

    Romain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    由于其标准化、我 没有针对 EDID 的具体建议。 使用另一个微控制器可能会增加项目的难度。

    由于设计的复杂性、建议为您的特定应用购买现成的系统、例如这 款 Miroir 微型投影仪。  

    最棒的

    Maxine