Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, TIDA-00325
主题中讨论的其他器件: TIDA-00325
大家好。
我对 DLPDLCR2000EVM 板感兴趣、希望将其作为笔记本电脑的第二台显示器。
起初、我以为我会使用屏幕共享软件在 Raspberry Pi 上共享我的屏幕、但这并不能真正满足我的需求、因为我 将拥有两个相同的屏幕。 我需要的是将微型投影仪用作第二台显示器。
为此、我想在没有 Raspberry Pi 或 BeagleBone 的情况下使用它。 我的目标是创建一个具有 IT6801FN 芯片(或等效器件)的定制板、该芯片将 RGB888格式转换为 HDMI (类似于 TIDA-00325)。 我是否需要 其他组件 才能使其正常工作,或者 IT6801FN 本身是否足以用作转换器,从而通过 HDMI 将评估板用作第二个监视器?
我还没有评估模块、我首先尝试了解它是否可以执行。
因为英语不是我的第一语言,所以请告诉我,你是想让我重新措辞,还是我需要提供进一步的信息。
此致、
Romain。