This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP160CP:请求可选固件、允许仅连接绿色 LED、而其他红色和蓝色未连接

Guru**** 2574995 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000, DLP160CP, DLPC3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1165961/dlp160cp-request-for-an-optional-firmware-allowing-only-green-led-to-be-connected-and-other-red-and-blue-unconnected

器件型号:DLP160CP
主题中讨论的其他器件:DLPA2000DLPC3421

大家好、

您是否能够为 DLP160CP、DLPC3421和 DLPA2000系统发布具有引脚映射1的可选固件、从而仅允许连接绿色 LED、而其他红色和蓝色 LED 未连接?

请求可选固件

- DLP160CP
- DLPC3421
DLPA2000
-引脚映射1.
-连接了绿色 LED,但未连接红色和蓝色 LED

谢谢、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎回来参加 E2E。

    感谢您的请求。 团队需要仔细研究、下周再见。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    这是一个显示芯片组、需要 RGB 颜色周期才能按预期工作。 感谢您抽出宝贵的时间和耐心等待。

    此致、

    John