This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:图形模式有一些问题。

Guru**** 659650 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1162784/dlp4500-we-have-some-problems-with-the-pattern-mode

器件型号:DLP4500
主题中讨论的其他器件: DLPC350

各位专家:

你好。

我们的客户将 DLP lightcrafter 4500用于科学目的。 在更改为 Windows 10后、我们会遇到一些图形模式问题。 将投影频率设置为100Hz 时、投影不完整、只有一半的投影可见、我们看到投影图像的角出现了一些闪烁。
我没有图片、但在简单地投影计算机屏幕时、我们只能看到一半的图片
此外、图像的尺寸不正确

请提供建议。

请保持安全。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    欢迎回来参加 E2E 论坛!

    我有几个问题需要开始调试:

    1. 使用内部图像模式时是否会出现相同的行为?
    2. 从视频前端检测到的水平和垂直分辨率是多少?
      1. 这可以使用 DLPC350编程人员指南第2.1.5节中描述的输入视频信号检测状态命令来读取。
    3. 从引导到显示外部视频数据的过程是什么?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    你好。

    客户对如何回答您的询问有一些疑问。 对于第1点)、它们不知道如何使用内部图像模式。 您能提供一些指导吗? 第2)点中、为什么要参考 dlpc350的用户指南? 该数字控制器是否属于我们的 DLP4500? 为什么您不参考 DLP4500的用户指南?

    第3点)很清楚。 随附详细的协议、说明我们的工作。 第10步中出现投影问题。 希望这有助于更好地了解正在发生的情况。 在 Windows 7 PC 上遵循此协议是可以的。 由于某种原因、当他们更改为 Windows 10时、它可以在 LightCrafter 软件中读取错误("强制交换")、但在一段时间后、它开始失败、并且当前无法正常工作。

    e2e.ti.com/.../LightCrafter-Settings.docx

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito、

    对于关于内部图像的第1点、我应该已经说过图形序列。 对误导性措辞表示歉意。 这里的希望是查看是否需要任何特定模式来重现问题。

    对于第2点、DLPC350是驱动 DLP4500 DMD 的控制器。 我想确认整个 DLP4500 DMD 的分辨率设置是否正确。 这将由 DLPC350控制。

    感谢您的设置。 请让我们等到下周再尝试重新创建此问题并进行调查。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito、

    遗憾的是、当我们尝试在 Windows 10系统中重新创建时、我们不会看到任何问题。

    您能否确认他们正在使用 ticom (www.ti.com/.../DLPLCR4500EVM)中提供的最新 GUI。

    如果不是、我建议安装最新的 GUI

    此致、

    Akhil