This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230GP:安装问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP230GP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1166080/dlp230gp-mounting-question

器件型号:DLP230GP

您好!

我正在为 DLP230GP 设计定制光源引擎、 并已准备好构建它。 对于光源引擎组件、DMD 是否可以直接焊接到其 PCB 上、或者 安装文档中指定类型的插入器是不能忽略的必备项?

谢谢、

A.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎回来参加 E2E。

    已经在 此处阅读了针对此 DMD 的 DMD 安装概念? 如果这没有回答您的问题、请返回到此主题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已经阅读了安装概念、但我找不到我的问题的答案。 您是否知道在所有情况下是否都需要插入器、或者我是否可以将 DMD 直接焊接到 PCB?

    谢谢、

    A.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我们的专家将在本周中为您提供帮助。

    感谢您的耐心

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    需要插入器。 我们的系统避免直接焊接到 DMD。

    此致、

    John