请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:4710 EVM
您好!
我尝试使用1280x720 120Hz 信号驱动 HDMI 输入中的4710EVM 模块、但图像的左侧部分闪烁。 (60Hz 时正常)
输出源为 Nvidia GTX1050 VGA 卡 HDMI 端口。 在 Windows7中、"Monitor setting"(监视器设置)显示此分辨率/刷新率设置为可能的值。
您是否有使用720p/120Hz 的经验或设置建议?
此致
Tibor