This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DLPC3435:DLPC3435-MSP430

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/773963/ccs-dlpc3435-dlpc3435-msp430

器件型号:DLPC3435

工具/软件:Code Composer Studio

我在_no_operation()行中收到此错误。 如何修复此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bibek、您好!

    欢迎访问 e2e 论坛,感谢您选择 DLPRegistered技术。

    我不确定您是如何得到该错误的。 看起来项目设置可能错过了任何文件。

    要了解该行为,请告诉我:
    1.这是否与您从 TI 网站下载的 MSP430代码相同?
    2.您是否对代码进行了任何更改?
    3.您是否已将项目中的所有文件都包括在内?
    4.您正在使用哪个 Code Composer Studio 版本?

    最好尝试使用从 TI 网站上新下载的 MSP430代码来设置新项目、并检查您是否仍然看到相同的错误。

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bibek、您好!

    我们尚未收到您的回复、我希望您已经解决了您的问题。 我正在关闭此主题、如果您需要进一步的帮助、请提交另一个 TT、或者您可以重新打开此主题。

    谢谢、
    Navneet