This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5500:初学者

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5500, DLPC200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/772867/dlp5500-beginner

器件型号:DLP5500
主题中讨论的其他器件: DLPC200

我不熟悉 DMD 及其编码软件。 我目前有 DLP5500芯片组、想编写一个 MATLAB 或 LabVIEW 代码、以便自主使用。 是否有任何材料可以帮助我快速入门? 我注意到关于光指挥官 API 的几篇文章,但目前我没有这方面的机会。 我一直在尝试使用 DLI 提供的 CELconductor 控制软件、但我认为该软件不适合我想要执行的操作。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、库贝、

    欢迎来到 TI E2E 社区的 DLP 部分。

    这是 DLP Light Commander 的 API 参考手册

    www.ti.com/.../dlpa024c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、库贝:

    您将需要编写一个包装程序、该包装程序将到达 YKC 所述的 API 参考手册中所述的 dll 函数。   

    您需要下载此页面上的文件:

     工具与 软件 [DLPC200]

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fizix、我会尝试一下。