This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:DLP 2000外形尺寸

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607, DLPA1000, DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/772553/dlp2000-dlp-2000-form-factor

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件:DLPC2607DLPA1000

我对在增强现实眼镜中使用 DLP 2000感兴趣、但控制器设计的外形太大。 我认为这将是 DLP 2000的最大市场之一、因此我对它没有被精简感到有点惊讶。 是否有办法购买更纤薄(可能更长)或配置不同的控制器? 或者是否有合适的第三方控制器可以工作? 我需要尽可能减小尺寸。 光学器件很好、但控制器太大。 任何建议都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、

    在本例中、您是指 EVM/PCB 设计、还是指 DLPC2607封装的尺寸?

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲律宾、您好。

    控制器板本身以及并行和 SPI 接口连接过宽且过厚。 要放入眼镜中、电路板需要长而薄。 眼镜将是 TI 未来的一项巨大业务、因此公司似乎应该考虑这一点。 我想知道如何将 DLP 2000 EVM 配置为以某种方式佩戴在眼镜中。 这似乎像 Vuzix 把它弄清楚了。 是否有人可以设计新的板、或者是否有其他形状可供选择?

    谢谢!

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、

    在这种情况下、您似乎是指 EVM 的 PCB 设计、而不是 DLPC2607本身的封装类型。

    尽管我们不为该系统提供不同外形的替代设计、但我们确实提供了随系统提供的所有源文件。 原理图、布局源文件等可从与此 EVM 关联的 TI 参考设计页面下载:
    www.ti.com/.../tida-01473

    使用此处提供的布局文件、您可能会重新设计电路板、以适应您想要的任何外形尺寸。 请务必遵循 DLP2000、DLPC2607和 DLPA1000数据表中提供的布局指南、以确保您的设计尽可能正常工作。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Philippe。 您的回答非常出色。