This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:DLP2000EVM

Guru**** 2578995 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPC3470, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/763235/dlp2000-dlp2000evm

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: DLPC3470DLPC3478

大家好、

我想知道是否有办法使用某些代码或任何其他技术锁定 DLP2000EVM 中的微镜。  

此致、

Krishna Bidwai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    此功能的预期用例是什么? 如果您只想确保在系统上投影相同的映像、则可以使用 Display Buffer Swap Freeze (显示缓冲区交换冻结)命令(0xA3)。 您可以在 www.ti.com/.../dlpu013.pdf 上的软件编程人员指南中找到此命令

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我希望能够更好地控制微镜。 我对这一点更感兴趣、因为使用这种方法、我可以将其用于几个像素的重新排列、这最终有助于我更好地加密。

    PS:我不想将值设置为0和1。 但需要设置为中间值。 一般而言、我想更改微镜的角度。 (+或-)。 请从德州仪器的网站查看下图。 这就是 DLP 的工作方式、但想知道终端用户是否也可以这样做。

    BR、
    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    后视镜只能控制打开或全部关闭。 通过快速打开和关闭微镜(PWM)来重现颜色。 本白皮书可能会提供有关特定类型 DMD 的一些附加信息: www.ti.com/.../dlpa008b.pdf

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、

    您能不能详细说明一下或提供一些链接、从中可以看出 DLP2000EVM 不能对微镜进行编程。

    谢谢!

    BR、
    Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    链接的纸张应说明 DMD 的操作。 虽然镜片可单独寻址、但它们可单独寻址、可全部打开或全部关闭。 无法将它们控制为中间值。 如果您还想查看 DMD 数据表(例如、DLP2000)、

    请注意、与不同 DMD 配对的不同控制器可能会在您的输入图像中添加一些处理功能。 为了更准确地处理各个微镜、您需要查看我们的光控制平台(例如 DLPC3470和 DLPC3478)。 但是、该平台仍然不允许 DMD 镜片的中间角度、因为这是 DMD 本身的一个限制。 希望这种解释对您有所帮助!

    谢谢、
    Kyle