This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120-Q1:DLPC120-Q1

Guru**** 2576305 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC120-Q1, DLP3030-Q1, DLP3030PGUQ1EVM, DLP-HUD-VOLUME-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/796665/dlpc120-q1-dlpc120-q1

器件型号:DLPC120-Q1
主题中讨论的其他器件: DLP3030-Q1DLP3030Q1EVMDLP3030PGUQ1EVMDLP-HUD-VOLUME-CALCDLP-HUD-LUMEN-CALC

我对  适用于抬头显示(HUD)应用的 DLPC120-Q1感兴趣。 如果我购买此器件、是否需要使用 DLPC120-Q1的光学设计? 或者、DMD 器件是否足够? 您可以查看系统图片、我想说什么是"设计"。 此系统有一个折叠后视镜。  

此外,DLPC120-Q1器件是否可编程,该编程器件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DLPC120-Q1是完整芯片组的一部分。 它本身只是一个控制器、用于格式化传入的视频数据、以便在 DMD 上正确显示。 与 DLP3030-Q1和 LED 驱动器配合使用时、它可以构成 HUD 系统的电子部分。 您需要预先组装的数量取决于您对设计和制造感兴趣的数量。

    如果您想设计自己的 PGU、我建议您使用我们的完整电子子系统 EVM 套件 DLP30Q1EVM。 其中包括 DLP3030-Q1 DMD、DLPC120-Q1控制器、LED 驱动器和控制软件。

    如果您只想设计 HUD 光学器件、包括折叠后视镜、电动非球面镜和其他组件、我建议使用完整的 PGU EVM DLP3030PGUQ1EVM。 其中包括用于显示和控制的电子设备、投影仪光学器件、LED 和散射屏。

    如果您需要快速评估 DLP 技术作为完整系统的应用、我们还提供组合式 HUD EVM DLP3030CHUDQ1EVM。

    我们还提供了以下计算器、可帮助根据标准输入参数估算投影仪所需的流明数以及最终 HUD 系统的估算体积。 请参阅 DLP-HUD-LUMELE-CALC 和 DLP-HUD-VOLUME-CALC 查找计算器。

    另请参阅以下参考设计、了解完整的原理图和布局文件、以及更全面的 HUD 设计过程演练。 www.ti.com/.../TIDA-080004

    如果您对所提供的任何材料有进一步的疑问、请告诉我。

    此致、
    杰克逊