This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.38英寸4K 7.56微米间距(4096x2160像素) DMD 器件

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/794435/1-38-4k-7-56-micron-pitch-4096x2160-pixels-dmd-device

您好!

我们正在重建一个新型 Light Enginee、需要这款 DMD 芯片、很难告诉我、如何订购? 谢谢

此致

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您能告诉我这是哪个部件号吗?

    -YKC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YKC:
    我需要4021-1032、在哪里可以买到它? 谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我不确定这是哪一部分。 4021-1032不是器件型号。 DMD 用于哪种应用?

    -YKC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="YKC]Hi Jack、

    我不确定这是哪一部分。 4021-1032不是器件型号。 DMD 用于哪种应用?

    -YKC

    [/引述]YKC、

     它用于4K 投影仪、对于这款 DMD 芯片、我有2张图片、可能对您有所帮助、请注意附件、

    感谢您的及时回复、谢谢、

    此致

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    这是显示 DMD。 我将此主题转移给 Display 团队以帮助您。 我不确定此 DMD 是否在生产中。

    -YKC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    感谢您联系 TI。

    目前,TI.com 上没有 DLP CinemaRegistered部件和信息。 此部件及其文档仅适用于签订了 NDA 和其他协议的部分 DLPRegistered合作伙伴和客户。 您需要通过您正在合作的 DLP 合作伙伴购买这些器件。

    此致、
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Gary S">Jack、

    感谢您联系 TI。

    目前,TI.com 上没有 DLP CinemaRegistered部件和信息。 此部件及其文档仅适用于签订了 NDA 和其他协议的部分 DLPRegistered合作伙伴和客户。 您需要通过您正在合作的 DLP 合作伙伴购买这些器件。

    此致、
    Gary

    [/报价]

    您好、Gary、

    我是一家新公司,目前还没有合作伙伴,您能告诉我一些在美国或中国的联系人吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    我们没有任何合作伙伴只提供或销售 DLP CinemaRegistered部件。

    我们需要进一步讨论这一离线问题。 我已向您发送连接请求。 请与我私下联系、详细了解您想要实现的目标以及您正在寻找的目标。

    此致、
    Gary