This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030CHUDQ1EVM:购买 DLP HUD 桌面演示器

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/792590/dlp3030chudq1evm-purchase-dlp-hud-table-top-demonstrator

器件型号:DLP3030CHUDQ1EVM

大家好、我正在尝试购买 DLP3030CHUDQ1EVM HUD 桌面演示器、但有人告诉我它当前不可用。  是否有人知道它是否会再次提供购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    我可以看到、我们目前有一些库存。 但是、这些产品不能通过 TI 网上商店购买、必须通过 TI 授权经销商购买。 您应该能够使用工具页面上的"请求"按钮来获取 DLP3030CHUDQ1EVM 组合器 HUD EVM。

    您在哪里听说它不可用? 如果您在订购此 EVM 时遇到任何其他问题、请在下方进行评论。

    谢谢、
    杰克逊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Jackson -这是很好的了解。 我确实点击了"请求"按钮并填写/提交了表格、但这似乎是针对软件许可/下载协议的、并且没有提到物理设备或(我不记得)经销商流程。 是否可以推荐我可以联系的一些分销商有关此器件的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    是的、申请表与您从 TI.com 下载的软件包的申请表相同、但此表与硬件申请有关。 我已确认我们已收到您对 EVM 的申请、我们将在当天结束前通过电子邮件联系我们、以了解更多详细信息。 感谢您的耐心!

    谢谢、
    杰克逊