This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:DLP2000evm

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/790300/dlp2000-dlp2000evm

器件型号:DLP2000

您好、Philippe

我需要知道如何将 BBB 连接到 DLP2000EVM 并运行 Android

在您解释 FLOW 时、我应该如何移植 DLP Cape 覆层。

此致  

""

您是否已将  提供的 Debian 发行版中的 DLPDLCR2000EVM Cape 覆盖(.dtbo 文件)移植到 Android 安装中? 如果未安装、则不会在 BeagleBone Black 上配置视频引脚映射、并且视频实际上不会连接 到 DLPC2607

如果您在移植 Cape 覆层方面需要帮助、请告诉我。

此致、

Philippe Dollo

""

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、
    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。
    请参阅以下帖子:
    e2e.ti.com/.../663939

    如果您需要进一步的帮助、请告知。
    此致、
    Vivek