This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3000:当输入命令4时、摄像机已校准、并投射绿色光、而不是文档中的白色光。

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/816095/dlp3000-when-the-command-4-is-input-the-camera-is-calibrated-and-the-green-light-is-projected-not-the-white-light-in-the-document

器件型号:DLP3000

大家好、我需要一些帮助。 我正在尝试运行 但我遇到了一些问题。


我使用该文档 's="" guide,="" tidu985a="">。  我正在使用 Microsoft 的 LifeCam 网络摄像头。 我在文档中的顺序中遇到了摄像头校准问题。


按照提示输入命令4以执行摄像头校准。 投影仪不投射白光、而是投射的绿光

以下是 config_projector.txt

当我修改 LCR3000_parameters_pattern_LED_select 的值时、将其修改为蓝色、红色、投影仪还将投射相应的光颜色。 但是、如何在图像文档中投射白光?

 

提前感谢您。

最好。

Kang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    非常感谢您的发帖。 从 EVM GUI 发送 I2C 命令时是否能够看到白光?

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brandon。

    感谢你的答复。

    我使用了 软件、并且每条命令都没有问题。 它可以投射白光、棋盘、水平和垂直线等。 当然、您可以输入 RGB 值来控制投影颜色。

    我正在尝试按照文档中的说明运行程序。 进行系统校准时。 文档中显示了白色棋盘、但我的实验是绿色棋盘。

    文档中的图片。

    我的实验图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,  

    非常感谢您提供图片并通过 GUI 测试 EVM。 我相信您的 EVM 工作正常、因为您能够通过 GUI 发送命令并获得预期结果。

    是否已尝试将配置文件中的"绿色"更改为"白色"? 我将与团队讨论这一点、以确定是否可以通过配置文件显示多种颜色。

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,  

    我已确认、通过将 LCR3000_parameters_pattern_LED_select 的值更改为"白光"、您将看到白光。  

    在 ALC SDK 中、"Color"类列出了可用选项。

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brandon、

    感谢您的回复并进行实验。 但是、当我将绿色更改为白色时、程序报告了错误。 只有绿色、红色和蓝色是正确的、可以设置。 我认为我的程序版本可能是错误的。 您能给我一份您成功测试的程序副本吗?

    这是错误提示。

    我的电子邮件:283124296@qq.com

    谢谢你

    最好

    Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,  

    让我来调查几天。 您是否正在使用该软件的最新版本?

    您能否尝试在该变量中使用"黑色"、"黄色"或"RGB/"、并让我知道这些设置是否正常工作?

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    您是否能够让系统显示白色图案? 其他颜色如何?  

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    配置文件中 ,我测试过,只能设置为绿色、红色、蓝色。 但在 GUI 中、我可以投影任何颜色。

    我想我的软件版本 v2.0、 。

    谢谢、

    Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,  

    抱歉、我的回复延迟。 我花了一些时间仔细阅读用户指南和您的帖子。 我有几个问题要问您:

    1.您是否能够在系统中成功校准摄像机?

    2.执行投影仪校准时,您能否确认"calibration_projector.txt"文件中的值与用户指南中的图3-24相匹配?

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,  

    由于不活动、我将暂时关闭此线程。 如果仍有问题、请在此主题上推荐。

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,  

    我们的软件团队告诉我 EVM 上的 LED 驱动器存在限制、不允许在此模式下同时激活多个 LED 通道。 因此、仅支持红色、绿色和蓝色图像。  

    很抱歉让人困惑!

    谢谢、  

    Brandon