This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] (非常)旧 DMD 的识别

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650LE, DLP650NE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/823677/identification-of-very-old-dmd

您好!

我们正在尝试将相当旧的 DLP 投影仪(3M MP7730)的光学引擎重新用于试验设置。 如果我们知道在该投影仪模型中实际使用了什么 DMD、那将会大有帮助。 遗憾的是、我无法识别 DMD 封装上的任何标记(".7XGA"除外、它显然仅指芯片的尺寸和分辨率)。 我拍了两张器件照片、如果有人能识别器件并让我们知道器件的器件型号、那就非常好了。

非常感谢您的帮助!

提前非常感谢!

Malte Ahlers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malte、

    感谢您使用 DLP E2E 论坛。

    所讨论的 DMD 是一款旧的0.7英寸 XGA DMD、已停产、不再受支持。 很遗憾、我无法分享该器件型号、因为它从未公开。

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    非常感谢您的回复! 也许您至少可以就我们关于这种旧 DMD 的一个问题提供帮助:它与较新的器件(例如 DLP6500 DMD)在入射光路的±12°微镜倾斜角度和45°角度方面是否相似? 我在显微镜下看了 DMD、就可以看到微镜平行排列在芯片侧面(即它不是菱形像素阵列)、这意味着该 DMD 需要45°的光输入角。

    非常感谢您再次提供帮助!

    最棒的

    马尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matle、

    如果您正在寻找具有相同分辨率、 相同±12°微镜倾斜角和45°角光路的 DMD、那么最好选择0.55" DLP550JE DMD。 否则、如果您正在寻找尺寸类似的 DMD、也包括倾斜角和光路、 则建议使用0.65英寸 DLP650LE WXGA 或0.65英寸 DLP650NE 1080p DMD。

    此致、
    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    再次感谢您的回复!

    我认为您以默示方式提供了相关信息、但请允许我进一步解释、以确保:

    我们已经拥有 DLP6500 DMD (作为 LightCrafter 6500评估模块的一部分)、我们希望通过实验将旧投影仪的光引擎连接到该模块。 我们知道两个 DMD 的不同宽高比以及可能与此方法相关的整体机械困难。

    但是、旧的 DMD 和 DLP6500至少具有相同的微镜倾斜角(12°)和入射角(45°)、这一点当然很重要。

    因此、您能否确认旧 DMD (来自上述3M DLP 投影仪)是否具有+/- 12°的微镜倾斜角和45°的光入射角?

    非常感谢您的帮助!

    最棒的
    马尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够将旧光源引擎连接到 LC6500模块并获得正确的图像。 因此、我认为我上面提到的关于旧 DMD 的后视镜倾斜角和入射照明角的假设是正确的。

    再次感谢您的支持!

    最棒的

    马尔特