This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP 产品论坛

Guru**** 1827910 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010LC, DLP2010NIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1166903/dlp-products-forum

器件型号:DLP2010LC
主题中讨论的其他器件: DLP2010NIR

你(们)好
很抱歉、您能帮我 检查我的估计数据是否正确。

我将估算具有 NIR 光源的 DLP2010LC 上 DMD 的效率。
并尝试在 DLP2010NIR 和 DLP2010LC 之间实现高效率。

但我无法从 DLPA083A 中找到相应的参数。
因此、我使用图4.6 (DLPA083A)上的相同趋势来扩展驱动器
您能帮助我 检查我的估计数据是否正确。

808nm 上 F1.7的衍射效率: 79%
808nm 上 F2.4的衍射效率: 69%
808nm 上 F3.0的衍射效率: 61%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casper、您好!

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    我正在与我们的光学专家联系、以了解我们是否可以提供有关此问题的信息。 请在下周二之前回复。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casper、您好!

    808nm 时 TRP 像素(5.4um)的衍射效率如下:

     F/1.7 - 81.5%

    F/2.4 - 73.49%

    F/3.0 - 67.94%

    希望这是您的问题的答案。

    此致、

    Vivek