This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:透射散射屏

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1167729/dlp5530pguq1evm-transmissive-diffuser-screens

器件型号:DLP5530PGUQ1EVM

您好-

您能否详细解释变速器扩散屏幕的体验?

该官员是否有相关的产品构成或相关的描述材料供参考。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好-

    透射散射器用作 DLP 抬头显示(HUD)系统中的光瞳扩展器。 PGU 直接投射到散射屏上、从而将光瞳扩展到挡风玻璃之前的 HUD 镜中。

    如果您有兴趣购买透射散射屏、我们可以通过电子邮件进行连接、我可以向您提供第三方散射屏供应商的详细联系信息。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross -

    请帮助!

    电子邮件 地址:222107855036@zust.edu.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xia、

    我通过电子邮件向您发送了散射屏供应商列表。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Jason