This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3421:BT656格式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1168470/dlpc3421-bt656-format

器件型号:DLPC3421

大家好、TI 人、

我们能否将具有水平/垂直消隐间隔的 BT.656输入到 DLPC3421? DLPC3421是否仅允许有效的视频数据?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BT656标准不支持消隐、建议的方法似乎超出了 BT656规范。

    请参阅 DLPC3421数据表第4页的表5.2、如果是 BT656、则未使用同步和同步。 我不是如何传达消隐信息的。

    它不是受支持的功能。

    此致、

    Vivek