This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:DLP®︎产品论坛

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/798745/dlpdlcr2000evm-dlp-products-forum

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLP2000

尊敬的:

我们将 DLP2000 lightcrafter 开发板与 BeagleBone Black Wireless (BBBW)相结合。 虽然我们可以运行 DLP 投影仪、但 BeagleBone 会在一段时间后关闭并拒绝启动。

为 BeagleBone 供电时、电源 LED 闪烁一次。 根据 BBBW 手册,这表示电路板上的某些设备消耗的电流过大(短?)

即使在我们断开 lightcrafter 的连接后、BeagleBone 仍会损坏并拒绝引导。 这发生在两只刺骨上。

其他人是否遇到过相同的问题?

您对我们如何防止光蜡笔熔断保险丝有什么建议吗?

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    您是否使用外部电源为 DLPDLCR2000EVM 和 BBBW 供电? 我以前没有听说过这种情况。 请告诉我如何为设备供电、我们可以对此进行研究。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、
    在一种情况下、我们使用 USB (从 PC)为 BeagleBone 供电、而 lightcrafter 则使用5V -1A 外部电源供电。
    在第二种情况下、bbbw 由5V-1A 电源供电、而 lightcrafter 则由 BeagleBone 使用跳线供电。

    可能单独为两个器件供电更安全?
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    如果您看一下 DLPDLCR2000EVM 用户指南(www.ti.com/.../dlpu049c.pdf) 、我们建议使用5V 3A 电源。 我个人在通过 USB 为 Beagle 供电的同时、也没有遇到使用外部电源为 DLPDLCR2000EVM 供电的问题。 但是、您可能会尝试将两者都切换到外部电源以确保安全。

    您通过 BeagleBone 为 Lightcrafter 供电的方法可能会导致过流问题。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle!

    Tom