This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DLP4500:关于 DLP4500的图形颜色和两个摄像头设计

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/814674/compiler-dlp4500-about-pattern-colour-and-two-camera-design-of-dlp4500

器件型号:DLP4500

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我一直在使用 DLP4500构建我的3D 扫描仪、我想尝试一切来提高点云的质量。

我在"http://www.ti.com/dlp-chip/overview.html".Aboutvedio"中看到了您的视频"3D 扫描使用两个摄像头和 DLP LightCrafter 4500"、我有一些问题。

首先、 LightCrafter 4500 投影紫色图案吗?为什么选择这种颜色?

其次、我看到投影速度如此之快(小于1秒?)您能告诉我投影仪的曝光时间和周期时间配置吗?

最后、我知道 DLP4500具有多摄像头设计。剂量它有使用两个摄像头的优势吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    让我们来看看这是什么设计。 我实际上并不熟悉它、但我们将对此进行研究。

    一般而言、两个摄像头将使一个摄像头能够更准确地确定投影点的位置、从而获得更准确的结果。 此外、根据投影表面的颜色、不同的投影颜色更好地解析。

    谢谢、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、感谢您的回复。

    我始终看到市场上的3D 扫描仪通常使用蓝色光或紫色光、是否有任何原因?在使用 TIDA-00254-Application 时、如何像 Vedio 一样投影颜色?此外、如果我长时间使用这种颜色、是否会造成伤害 我的波比?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有特定的光源或颜色好或坏。 它取决于您的扫描环境(环境光)、物体颜色、摄像机对特定波长的响应。  

    例如-根据环境照明条件、我们可以使用不可见光 NIR (近红外线)或 UV。 需要使用与投影波长匹配的摄像机的应用。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Sanjeev