This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带00.95#39的 DDP4422;DMD

Guru**** 2579415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/813775/ddp4422-with-00-95-dmd

你好

我们 在产品中采用了0.65'(65 1080p 2xLVDSType A DMD)的 DDP4422。

我们现在计划将同一个 DDP4422与  0.95' DMD (0.95 1080p 2xLVDSType A DMD)配合使用。

可行吗? 这种实施是否需要两个 DAD2000芯片?  

谢谢

Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    请接受我的朋友的请求、以便我们可以离线进行此对话并进行进一步讨论。

    此致、

    奥斯卡