This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:DLPC3479

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLPC3437, DLPC3439, DLPDLCR4710EVM-G2, DLP4710, DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/807431/dlpc3479-dlpc3479

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件: DLPC3437DLPC3439DLPDLCR4710EVM-G2DLP4710DLP4710EVM-LCDLPDLCR4710EVM

尊敬的 TI 专家:

我有 DLPC3479芯片、也有基于 DLPC3479的 DLP4710EVM。

我想 我可以在 DLPC4710EVM 上而非 DLPC3437上安装 DLPC3479吗?

现在、我已删除两个 DLPC3439并焊接了 DLPC3479、并使用 DLPC4710-LC 固件对闪存进行了编程。

但它不起作用、两个 DLPC 都在启动、无法完成。

我的操作是否有任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kelly、

    您能否确认您正在使用的 EVM 是否准确? 它是 DLPDLCR4710EVM-G2吗?

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kyle、

    感谢你的答复。
    我已确认我的 EVM 是 DLPRegisteredLightCrafterTmDisplay 4710 EVM,而不是 DLPDLCR4710EVM-G2。
    我的 DLP4710 EVM 用户指南链接是 www.ti.com/.../dlpu034c.pdf
    此外、我还基于 DLPC3439开发了自己的4710投影仪。
    我的4710投影仪可以与 DLPC3439正常配合使用。 但在更改为 DLPC3479后、无法实现引导。

    因此、我想了解我还需要做哪些其他更改、或者我必须使用基于 DLPDLCR4710EVM-G2或 DLP4710EVM-LC 的 DLPC3479。

    谢谢、
    Kelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    请查看随附的 PDF、了解 DLPC3439和 DLPC3479之间的主要原理图差异。 您是否还可以确认您使用的 DLPC3479固件的版本? 我本来希望系统启动。 很显然、我们还使用 DLP4710EVM-LC 来简化 DLPC3479的评估。

    谢谢、

    Kyle

    e2e.ti.com/.../Block_5F00_Diagram_5F00_DLPC3479vDLPC3439.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    我注意到 DLPC3439和 DLPC3479之间的一个原理图差异是 GPIO5和 GPIO6、您能确认 GPIO5和 GPIO6的含义吗?

    我可以确认我正在使用的固件版本是"DLP4710EVM-LC_Firmware_1.1.0.img"。

    我知道  DLP4710EVM-LC 是 DLPC3479的最佳选择、我们将按照 DLP4710EVM-LC 进行 DLPC3479开发。

    另一个问题、为什么我找不到 DLP4710的原理图、因为我发现屏幕截图中的连接与 DLPC3439或 DLPC3479到 DLPC4710不同。

    最棒的雷加斯

    Kelly

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    您可以在 DLPC3479数据表中找到两个 GPIO 信号的说明。 控制器同步需要它们。  

    DLP4710EVM-LC 和 DLPDLCR4710EVM-G2都使用引脚映射选项2。 原始 DLPDLCR4710EVM 使用引脚映射选项1。 不过、我不希望这些更改会影响启动。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    感谢您的指导、我了解了 GPIO_05和 GPIO_06。

    您的意思是 GPIO_05和 GPIO_06不应影响 DLPC3479启动、我需要检查其他故障。

    我们将基于  DLP4710EVM-LC 开发 DLP4710投影仪、但我认为在 DLPC3439板上使用 DLPC3479很有用。

    我将继续检查没有启动的原因。 如果您能获得更多信息、请通知我。

    非常感谢。

    此致、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、


    您能否上传以下信号的波形捕获(从 PROJ_ON 的起始沿开始):

    • PROJ_ON (开/关外部信号)
    • PARKZ (从 PMIC 到控制器的信号)
    • HOST_IRQ (来自指示引导状态的控制器)
    • RESETZ (来自将控制器保持在复位状态的 PMIC)

    我建议捕获大约3秒的时间窗口。

    谢谢、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    我在下面的图片中捕获了一些示波器的屏幕截图。

    通道1是 PROJ_ON 的信号。 通道2是 PARKZ 的信号。

    通道1是 PROJ_ON 的信号。 通道2是 M_HOST_IRQ 的信号。

    通道1是 PROJ_ON 的信号。 通道2是 S_HOST_IRQ 的信号。

    通道1是 PROJ_ON 的信号。 通道2是 RESETZ 的信号。

    通道1是 PARKZ 的信号。 通道2是 RESETZ 的信号。

    我认为问题是 DLPC3439无法启动、因为 M_HOST_IRQ 和 S_HOST_IRQ 的信号始终处于高电平状态。

    我期待你提出进一步的建议。

    谢谢、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    很抱歉耽误你的时间。 您能否确认使用正确的 DLPC3479固件对两个闪存器件进行了编程? 如果 HOST_IRQ 未变为低电平、则表示初始化尚未完成。 我还不确定为什么您短暂地看到 RESETZ 下降到低电平然后返回高电平。

    谢谢、
    Kyle